采用 Genesis High Speed 进行振动,冲击测试 采用 Genesis High Speed 进行振动,冲击测试 | HBM

冲击和振动测试

现在有多种不同类型的冲击和振动试验,例如火箭发动机试验,爆炸测试,霍普金森杆,夏比试验,飞鸟撞击或一般部件碰撞试验。但他们有一个共同点就是需要复制极端事件。当产品或测试样品经受极端,有时甚至是弹道冲击时,需要完美的测试解决方案。特别是对于冲击测试来说,测试费用极为昂贵,并且很难再次重现。

多年来,HBM Genesis High Speed 高速数据采集系统一直是爆炸,冲击测试的市场领导者。Genesis High Speed* 最大的特色就是: 极为优异的可靠性

通过内置的 Perception 软件, Genesis High Speed 能够让用户获得 绝对安全的数据, 高达 100 MS/s采样率 能够捕获到爆炸和冲击事件的微小细节。带有专利的 StatStream 技术,可以实时图形化显示测量数据,并可在记录时进行回放,让您在测试时了解整个测试概况。

Image above courtesy of ATK.


可扩展

灵活且可扩展,最高可扩展到 10,000 通道

高速

多种类型的输入卡,采样率高达100 MS/s,支持多种传感器类型

可靠

可本地存储,更高的数据安全性

直观

Perception 设置,采集和分析软件 - 图形化,直观

Genesis High Speed 数据采集系统优势


应对高速挑战

每个冲击测试,冲击测试和振动测试应用都有自己的挑战。我们的许多客户使用 Genesis High Speed 高速数据采集系统来应对这些挑战。该系统由不同的主机和数据采集卡组成:

  • 支持多种同步技术,例如 IRIG, GPS, PTP 和 主/从
  • 光纤以太网选件,极高的抗干扰能力,极高的数据传输率 400 MB/s (200 MS/s)  – 即使传输距离高达 10 km
  • 采用 SSD 硬盘进行本地数据存储或网络连接存储技术(NAS)存储,实现极高数据安全性
  • 触发或连续存储,甚至同步
  • 通过传感器数据库和 Perception 软件实现输入通道无差错设置

 
Shock Testing

  • 火箭发动机测试
  • 弹道测试

 
振动测试

  • 振荡器测试

* HBM Genesis High Speed products were previously marketed under the LDS Nicolet, LDS Dactron and Gould Nicolet brands. The Nicolet brand is owned by Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation. Gould is a brand of Gould Electronics GmbH.