强大的工厂运营和服务工具
HBK 工业仪表的软件, API 和 在线解决方案
和 HBK 硬件一样,我们的软件解决方案能完全适应您的需求,提供更先进的功能、轻松的部署实施和强大的定制能力。无论是现成的软件还是模块化的编程工具包,HBK 可为工业生产提供包括可视化、参数化、数据采集、云连接和服务的现代化智能解决方案。
用于称重和生产应用的 立即可用多功能软件 : 用于服务维修和参数设置,或工厂运营。

基于Web的可视化 可用于终端、平板电脑和智能设备,采用浏览器、PWA 或 APP 方式。操作直观,现代人体工程学用户界面。

可在所有带有浏览器的设备上运行,无论是固定还是移动设备
APIs 和驱动程序 是一个可编程工具包,带有可创建不同 GUI 的模板,以适应不同应用。

多功能人机通信技术,确保投资的安全性
常见问题
开放式自动化意味着:借助功能强大且易于使用的智能制造开放式软件开发包(SDK),简化数字化过程。制造和称重技术的应用包括称重校验、质量和过程控制等。
智能传感器、称重传感器和智能测量放大器对实现开放式自动化至关重要。所有组件必须内置智能功能,例如“开放接口”或“边缘计算”等,以便能够高效地处理数据。
开源是指源代码公开的软件,通常可以免费使用。它可以修改和增加新功能,但在某些情况下,必须遵守某些条件。
HBM 自动化 API可以自由修改和分发。不收取许可费。但是,您软件中必须包含版权和许可声明(请参阅GitHub)。
API 意思是应用程序编程接口,是指一种便于创建应用程序的编程接口。它实际上是一组函数,允许您在系统的不同组件之间进行通信,而不必知道具体的指令。因此在您在开发应用程序时,API 提供了与设备通信所需的所有构建块。
WebSocket 是一种通信协议,通过测量放大器的TCP端口进行操作。它允许通过单个TCP连接进行双向通信,从而支持web应用程序和 WebSocket 服务器之间的交互通信。
Modbus 是一种串行通信协议,被认为是与PLC(可编程逻辑控制器)通信的标准。Modbus 协议默认使用 TCP 端口502。Jet 或 Jet Bus(https://jetbus.io)是一个为快速网络通信,特别是物联网设计的框架(编程框架)。它使用发布/订阅消息传递,允许多个客户端连接到服务器。Jet通信基于TCP的WebSocket协议,使用TCP设备端口。
HBK自动化API使用Jet,使您能够通过双向加密的TCP/IP连接高效地创建自己的解决方案。API中已经提供了通信所需的编程块。
PLC接口,如PROFINET®、以太网/IP™ 或PROFIBUS®仅提供现场总线通信标准。因此,通过这些接口进行的通信编程必须由用户完成。
了解更多:
如何使用开源 API 创建自己的称重应用程序
本视频演示了如何在自己的应用程序中实现复杂功能。如何使用IE API创建简单的称重应用程序,以及如何通过Wi-Fi 连接到网络中的称重仪表。
智能化生产如何节省时间和金钱
本视频将向您介绍如何通过智能测量放大器优化生产流程和降低成本。您可了解到工业物联网环境下硬件和软件解决方案,以及如何选择合适的协议确保交互性。
ClipX 软件集成
版视频教程演示了 ClipX 数据采集、可视化和设置的多个选项。选择是否要使用 catman软件、clipxwebserver 或 LabVIEW 以及API,并学习如何进行初始设置和运行。