电功率测试 - 完整测量方案 电功率测试 - 完整测量方案 | HBM

电功率测试 - 从部件到车辆能源管理

HBM 可为电功率测试提供完整测量链 - 从电机测试、高压到复杂的逆变器控制测试,广泛用于汽车、地面车辆、航空航天以及制造、生产和能源工业。

我们的解决方案包括用于逆变器和电机测试的传感器、硬件和软件。可同步采集机械信号(如扭矩)和电信号(电流和电压),在数分钟内即可帮助您更好地理解电驱动系统和损耗。这对于传动系统优化和提高效率都是非常重要的。


Electric Power Testing Test Center

功率分析仪解决方案 - 现场演示

  月度现场演示

在我们现场演示中,我们将指导您完成电功率测量过程。在前15-20分钟内,我们将向您详细介绍 eDrive 功率分析仪解决方案 中包含的硬件和软件。之后将回答您提出的任何问题。在线见!

Read more

15 分钟午餐学习:电驱动测试

在我们15分钟在线午餐学习中,喝杯咖啡,调整音量,加入我们的主持人 Mitch Marks!免费报名。

Read more


电机和驱动系统测试

电机和传动系统 测试对于工业和交通领域的电气化是一项非常关键的任务。
为了大幅提高下一代设备、驱动系统、汽车和大型车辆的效率,必须尽可能对每一台电机和驱动系统进行精确的测试并改进优化。这些测试不仅包括静态测试,还包括理解和分析设备和驱动系统的动态特性。

电气系统和逆变器系统测试

用组件创建一个系统听起来很容易,但对于测试来说是一项真正的挑战。随着多相、多电机驱动和混合驱动等先进概念的出现,这一问题变得更加困难。系统变得如此庞大,仅进行组件级别研究很多时候没有太大意义。无论是四轮驱动电动汽车、电力机车的受电弓和牵引电机,还是轮船或飞机上的电气装置,都需要能适应这些复杂多维任务的测试工具和方案。

高压和开关设备试验

更高功率的电机需要在 更高电压更大电流 下运行 – 数 kV 和 kA。或者,就像在航空系统中那样,提高电压是为了降低电流,以节省铜基材料重量。安全、准确地对这些需要在数千伏高压下运行的设备和装置进行测试是极具挑战性的。
当涉及到子系统时,交流电网或新的直流电网是由逆变器、变压器、开关设备构成的,对高达几百千伏的高压进行测试,并对设备和用户进行保护变得至关重要。

电网测试

在发电和配送电过程中,发电质量测试是一项持续的挑战。
将消费者的影响反馈到电网,以及电网本身的稳定性和质量。现代电网是需要高度监管的智能能源分配系统,需要先进的测试方法,以便更好地理解电网特性 - 不仅仅是典型的均方根值和功率值。

客户对我们的评价

该客户来自汽车行业的 OEM 制造商, HBM Genesis HighSpeed DAQs 被指定用于其测试台架。

“HBM目前是市场上极具优势的 … 他们对技术的变化也具有很好的洞察力,并将其用于我们到需要的地方 …”

采用 HBM 电功率测试解决方案进行高级分析

HBM 不仅提供一流的功率测硬件,而且还提供先进的分析工具 -  Perception 软件,进行:

  • 电机振动测量
  • 同步CAN总线测量
  • dq0 变换
  • 工况功率测量
  • 动态功率测量
  • 动态扭矩测量
  • 转矩脉动
  • 车辆电功率测量
  • 空间矢量

下载 PowerPoint 文件:

单击这里下载 PowerPoint 文件,获取有深度的技术信息,与您的团队或同事共享。

Download now

联系我们的专家 Mitch Marks

如果您对电力测试有任何疑问,我们将为您提供支持。

Mitch Marks 是 HBM 电机和传动系统测试专家之一。是 HBK - Hottinger, Brüel & Kjær 电驱动业务拓展经理,拥有电气工程硕士学位。如果您对我们的产品或应用有任何疑问,请联系 Mitch。

成为e-Power社区一员,获取测试优化的诀窍与技巧。