汽车行业正在处于巨大的变革中,新的驱动概念,轻量化材料的应用在其中扮演着重要的角色。
从纤维复合材料,复合材料 到 超高强度的金属材料,他们有一个共同点:他们都是比过去使用的冷弯钢更轻。这样,采用轻型材料开发和生产的汽车的重量更轻,更经济。
Paderborn 大学的 汽车轻型材料研究所 (LIA) 采用这些新材料进行结构研究。并需要对这些材料和概念进行准静态,高动态测试。
In-house Component Crash Test Bench
LIA 需要进行各种测试,例如进行材料碰撞测试,在测试中,碰撞速度为25米/秒,能量为为32千焦。
测试台还需要进行材料变形分析,高动态快速破坏载荷,拔罐测试等。两台高速摄像机以 100 kHz 的频率进行试验记录。
为保证碰撞过程的有效评估和分析,夹板上的或滑动力响应必须被测量,包括滑动,冲击速度和位移曲线。
测试台必须要采用高速数据采集系统进行数据记录。LIA 采用的是 GEN5i 数据采集系统 进行数据记录和分析。高采样率,高度的数据安全性和内置 Perception 数据处理软件是 LIA 选择 HBM 的重要原因。