力: 是非常重要而且最经常被测量的机械量。但是,在测试台和工业过程控制中经常遇到以下问题:
- 压电还是应变技术 - 哪种是力测量的最合适的选择?
- 如何测量分力 - 也就是无需其他力传感器?
- 如何配置测试设备来保证精确的力测量?
- 关于测量的不确定性,哪些因素需要考虑?
我们的技术白皮书和教程提供了重要的技巧和提示,使您能够准确地进行力测量。
力测量的最新文章
力测量最新视频
HBM 力测量产品
压电或应变技术 - 什么是力测量的正确选择?
压电力传感器如何工作
This article from HBM explains how piezoelectric sensors work. Learn more about the design, method of operation and applications of these sensors.
压电传感器:如何适合您的应用
HBM selection guide for piezo sensors: How to make the right decision.
力垫圈 - 用于生产测试和监控
了解应变和压电力垫圈,以及哪些测量任务和条件需要考虑。
视频: 力测量理论
力测量可以采用以下方法测量: 通过测量力或是分力 采用不同的传感器技术,应变技术或是压电技术
压电测量链的电隔离
阅读我们最新的技术文章,了解如何为压电测量链实施电隔离安装。
高初始负荷下对非常小的力进行测量
在这篇文章中,我们向您介绍了如何使用不同的测量技术对高预应力下的非常小的力进行测量。
基于应变片的力传感器
基于应变片的力传感器带有一个所谓的 弹性体 或者 承载体,测量的力加载在其上面。
压电力传感器安装的 5 个规则
压电传感器结构紧凑,在工业应用领域有多种优势。但在安装过程中,必须遵守 5 个规则,才能获得准确可靠的结果。
压电效应及其应用
本文主要介绍了压电测量技术
压电或是应变力传感器?
在力学测量中,压电力传感器 和 应变力传感器 占据着主导地位,那种原理更合适呢?
如何配置测量设备进行正确的力测量?
PMX Adjustment Assistant - 传感器调整更方便
作用力的正确测量时工业过程控制的关键: 这也是提高产品质量降低费用的唯一途径。安装后,被用于分流力的传感器需要和系统一起进行调整,这也是准确可靠进行测量的前提。
为应变传感器选择合适的电缆
如何为传感器选择正确的连接电缆?了解电缆和引线之间的差异,以及选择时应考虑的因素
力测量电子设备的调整
阅读本文,了解如何正确调整电子设备以完美匹配力传感器,确保获得可靠的测量结果。
连接力传感器到数据采集系统
如何连接力传感器到放大器或数据采集系统?我们的视频指导您一步步进行力传感器设置
力传感器的电连接
在本文中,您将了解到如何进行力传感器电气连接,以及需要牢记在心的事项。
力传感器安装
近年来,力传感器已经达到了更高的技术层次。由于具备了更高的校准能力,传感器获得了更高的精度。
关于测量不确定性,需要考虑什么?
力传感器校准标准 ISO 376
力传感器校准 DIN EN ISO 376 比其他校准更复杂,但也更精确。了解校准过程发生了什么。
在线研讨会(收费):测量不确定性
理解测量不确定性,并建立合适的数学模型
高精度就是高效率
使用高精度传感器能够带来新的应用,来了解一下吧。
应用的关键因素:精度
高精度传感器可灵活应用于不同的测量任务,使测量链更具经济效益。