Misurazioni affidabili
Misurazioni affidabili della forza su ogni tavolo della pressa e forza totale della pressa, oltre a una vasta gamma di dati diagnostici.
Monitoraggio del carico dovuto alla pressione
Le presse formatrici, chiamate anche presse meccaniche o semplicemente presse, si usano per dare determinate forme a pezzi in lavorazione o materiali grezzi. La forza di queste presse va applicata con precisione, non solo ai fini della sicurezza, ma anche per la qualità dei prodotti. Il controllo delle forze delle presse, pertanto, è una parte del controllo di qualità e della tracciabilità del processo produttivo e del controllo dei difetti degli utensili.
Le forze di pressatura, il numero di pressioni e la distribuzione della forza sull’utensile di pressatura sono le grandezze caratteristiche più rilevanti per un funzionamento efficiente della pressa, che sia su grandi presse di fogli metallici che su presse rapide da punzonatura.
Le soluzioni moderne e intelligenti di HBK aiutano a controllare e ottimizzare i parametri di processo per una produzione esente da errori e per la manutenzione predittiva.

Misurazioni affidabili della forza su ogni tavolo della pressa e forza totale della pressa, oltre a una vasta gamma di dati diagnostici.

Monitoraggio affidabile della distribuzione e direzione della forza per garantire una manutenzione puntuale e ridurre i tempi morti.

Durante la pressatura vengono rilevati componenti di qualità insufficiente, che non saranno installati. Manutenzione predittiva per evitare riparazioni e tempi morti.

Domande? Contattaci! Ci farebbe piacere consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze.

I produttori di presse devono affrontare una pressione tecnologica sempre maggiore in quanto i clienti richiedono presse sempre più precise e veloci. Leggi il white paper per scoprire maggiori informazioni sul passaggio a nuove attrezzature facile e conveniente, sull’aggiornamento dei design preesistenti e sulle soluzioni di misurazione della forza di HBK per il monitoraggio della pressione.

Dorst Technologies, fornitore di macchine che realizzano prodotti ceramici e metallurgici lavorando le polveri, ha sviluppato il modello EP 70 M, una pressa con una forza di 70 tonnellate, che pressa le polveri di metallo trasformandole in prodotti solidi, come le ruote dentate. La tecnologia di HBK garantisce che tutti i segmenti dei componenti prodotti abbiano la stessa densità.

Schuler si affida al trasduttore di deformazione SLB700A e all’amplificatore di misura MP85A per monitorare la forza della pressione usata per il conio. Una singola pressa conia fino a 800 monete al minuto, che per una moneta da 2 Euro corrisponde a un valore di 1.600 Euro al minuto di ‘nuovo’ denaro contante.