고객 피드백
아래의 고객은 HBM에서 직접 Genesis HighSpeed DAQs를 구입한 대형 자동차 위탁 생산업체입니다. 고객이 제시한 테스트 리그 요구사항 명세서에 따르면, HBM 제품은 시스템 인테그레이터를 통해 반드시 통합 관리되어야 합니다.
“현재 HBM은 시장을 주도하는 선두주자입니다. 기술 변화 동향을 매우 잘 파악하고 있고, 우리가 나아가야 할 방향을 적극적으로 제시합니다.”
전력분석 : 다이나믹 파워 분석 솔루션
HBM에서 제공하는 다이나믹 전력분석 솔루션은 원(raw) 데이터를 기록하고, HBM 토크 센서의 대역폭 전체를 이용합니다. 그렇기 때문에 별도의 전력분석기나 오실로스코프 없이 사용자가 신호를 측정 분석할 수 있습니다. HBM의 eDrive 시스템은 우수한 확장성을 갖추고 있어, 최대 51개의 전력 측정값, 6개의 기계력 측정값을 측정할 수 있습니다. 따라서 간단하고 복잡한 드라이브트레인 등 고객의 요구를 완벽하게 만족시킬 수 있는 시스템입니다.
수많은 복잡한 시스템을 신속하게 분석하는 고속 소프트웨어, "Perception"을 이용하여 파워트레인 효율을 분석하고 제어·교정을 이해할 수 있습니다.
HBM의 “eDrive” 시스템은 다이나믹 전력 분석기와 데이터 기록장비를 결합한 시스템입니다. 다이나믹 환경에서도 매우 정확한 전력 측정이 가능하고, 동시에 추적성관리와 후처리분석에 필요한 모든 원(raw) 데이터를 기록합니다. eDrive 시스템은 전압, 전류 외에도 토크, 속도, 가속도, 온도, 스트레인, CAN 버스 등 각종 기계적 양을 측정할 수 있습니다.
아래의 고객은 HBM에서 직접 Genesis HighSpeed DAQs를 구입한 대형 자동차 위탁 생산업체입니다. 고객이 제시한 테스트 리그 요구사항 명세서에 따르면, HBM 제품은 시스템 인테그레이터를 통해 반드시 통합 관리되어야 합니다.
“현재 HBM은 시장을 주도하는 선두주자입니다. 기술 변화 동향을 매우 잘 파악하고 있고, 우리가 나아가야 할 방향을 적극적으로 제시합니다.”
HBM 서비스지원팀은 시험·측정 업무에 관한 각종 문제 해결을 도와드립니다.
HBM은 고객의 어떠한 까다로운 문제라도 적극적으로 해결해 드립니다. 도움이 필요하시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.
아래 폼을 작성하시거나 전화(031 786 0860), 이메일([email protected])으로 문의해주시기 바랍니다.