采用 PME 让驾驶更舒适
Kühne + Vogel 信赖 PME 测量放大器
Kühne + Vogel , 位于纽伦堡,大约有100名员工。其在设备制造有30年历史了,专门为客户定制化的解决方案。其客户大部分集中在德国,但其设备在全球都可见到。
为汽车供应商提供完整的测试台
Kühne + Vogel 为客户提供完整的设备,例如为汽车领域提供装配测试台。包括车窗,座椅,空调,转向装置和液压系统等。
采用 PME 让驾驶更舒适
Kühne + Vogel , 位于纽伦堡,大约有100名员工。其在设备制造有30年历史了,专门为客户定制化的解决方案。其客户大部分集中在德国,但其设备在全球都可见到。
Kühne + Vogel 为客户提供完整的设备,例如为汽车领域提供装配测试台。包括车窗,座椅,空调,转向装置和液压系统等。
测试座架甚至完整的汽车座椅,阔纳+沃格尔已经为一些著名的汽车厂提供了多台设备。汽车座椅舒适性的决定因素是,司机和副驾驶调整座椅时产生的力和扭矩。设备自动捕捉,记录和分析这些力。此前,测量数据使用的是滑环扭矩传感器和来自HBM的 IGMD工业标准(图1)扭矩测量放大器。

图1: 调整座椅,测试台测量所需的力.
免维护 – HBM T34 扭矩传感器
T34 扭矩传感器采用非接触式数据传输系统,不需要滑环。由于在转子和定子之间无接触,因此在操作时,扭矩传感器无需维护。
采用工业PC 数据采集
扭矩传感器的输出信号是频率信号,抗干扰能力强 (10±5kHz) ,并通过 IGMD 测量放大器将其转换为 0 到 ±10V 信号。测量数据通过工业 PC 来采集,显示和分析。由于测试要求很高,每毫秒都需要获取一个测量值,因此, 工业 PC 还附加了一个独立于操作系统的测量卡。
新一代开发的测试台 (图 2),座椅调整时的力需要测量和分析。座椅的位置和调节装置的角度需要通过带转角测量功能的扭矩传感器来测量。 直流伺服电机进行调节驱动。这里依然使用 T34 扭矩传感器(图中可见), 测试台带有双结构,这样,驾驶员和副驾驶座椅在一个台架上都可以被测试。新的测试台的周期是24秒,测试时间是9秒,需要采用最新的测量放大器才能满足要求,因此使用了 - 来自 HBM 的 PME 工业标准放大器.

图 2. 采用了最新技术的测试台
PME 放大器不仅节省费用,并且比 IGMD 传统的放大技术有了显著的提高。装配更简单,并可安装在工业导轨上。 (图.3)配线更简单,并且提供 CANopen 和/或 Profibus DP 总线接口,可见测量数据传递到其他设备中。

图3. 带有 Profibus DP 接口的西门子 PLC 和 PME 控制器
PME 比前一代系统更具优势
PME 安装工具包
采用 PME 安装工具包对其参数化和设定更容易方便。其包括了一个 安装程序,一个可将 CANopen 转换为并口的适配器和一根用于来接电脑的电缆。采用安装工具包能够对 PME 模块的参数进行快速,可靠地设置。所有设定可以存储到电脑中,并可用于其他模拟的安装,节省时间和费用。
尽管所有的测量数据和数字 I/O 信号都可以通过 Profibus DP 进行传递, 后续的数据处理依然是在模拟状态下进行。目前为止,其只能通过带有数据卡的工业PC 才能完成。 (图 4) 为典型的分析:

图4: 典型的扭矩和转角分析
Profibus DP 能够执行很多的重要任务。包括,调零或参数切换,以及传递错误等。
这些过程在工作模式下可以提供极高的精度和可靠性。采用 HBM PME 放大器,大大增加了 Kühne + Vogel 生产的设备的附加值,并且非常容易集成到自动化系统中,这些特性使 are PME 产品成为了过程控制的测量新标准。