.国际单位制,缩写为“SI”(法语:sysème International d'unités),是定义物理量的全球体系。“SI” 是公制单位,这意味着其是以米为基本测量单位的。经过两个多世纪的不懈努力,基本单位安培、开尔文和摩尔的重新定义已于2019年5月20日世界计量日生效。米和坎德拉早就被物理常数重新定义过了。系统的最后一个质量单位,基于千克的质量单位也已被重新定义。
新的国际单位 (SI)
国际千克原型(IPK)于1889年由国际度量衡大会(CGPM)批准,是国际千克的参考标准。是一个铂铱圆柱体,储存在巴黎附近塞弗里斯的国际度量衡地下室的一个保护性三层玻璃钟下。像“千克等于国际原型千克的质量”这样的定义的问题在于,这一千克艺术品的重量总会产生发生一定变化。即使这些变化很小。因为根据定义,原型千克的重量总是正好是一千克——不管它实际有多重。随着科学技术的不断发展,这种物理单位定义已经不可接受。是时候替换这个人工制品了,取而代之的是从物理常数中得出千克。
因此,国际单位(SI)的定义现在完全基于七个定义常数的固定数值。这个新的“不变的基础”将从根本上改变计量的可能性。同时,新的标准和指南(如DIN EN ISO/iec17025;IATF 16949)确保了工业过程与之更紧密的联系。
国际单位的重新定义需要更精确的测量设备以适应未来应用。同时,工业发展和由此产生的更高的精度要求也是国际单位重新定义不可或缺的原因。因此,计量和工业发展将达到一个新的“质量”水平。
André Schäfer 博士
您可在以下来源中找到历史原文:
"自然规律是普遍存在的,在伦敦,巴黎、华盛顿甚至在月球上同样有效" Terry Quinn
《从人工制品到原子》的作者
Terry Quinn, 国际度量衡局 (BIPM) 名誉主任(退休)
Mr. Quinn 于1998年至2003年担任BIMP主任,在建立全球计量互认方面发挥了主导作用,使各国计量能力可以在国际上得到承认,以支持创新和贸易发展。
订购信息
Terry J Quinn "从人工制品到原子-BIPM和最终测量标准的探索", 牛津大学出版社出版,纽约2012年,ISBN:9780195307863