La traçabilité augmente la Qualité des Produits

Un fichier des produits peut être établi dans l'Internet Industriel des objets. Chaque étape de la production est documentée pour avoir la traçabilité complète de la vie entière du produit. La traçabilité permet de résoudre rapidement des problèmes ou même de les éviter  complètement.

Garder la documentation des produits

Dans l'Internet Industriel des Objets, peu importe l’application comme par exemple la fabrication de composants d’ordinateurs ou de nourriture, la production doit être caractérisée par une entière traçabilité. Pour accomplir ceci, toutes les étapes de production d’un produit sont notifiées avec précision. Procéder ainsi répond à la demande de traçabilité grâce à une documentation claire.

Si des problèmes arrivent sur un produit, les sources possibles d'erreur mais aussi les composants restants qui pourraient également être affectés peuvent être identifiées rapidement. Le nombre de reprise ou de rappels de produits est alors minimiser. Cela apporte une notion de haute qualité des produits et contribue aussi vers le zéro défaut.

A lire ...