エンドオブラインテストスタンド(完成品検査スタンド)は、非常に厳しい信頼性要件を満たす必要がある主要部品、またはギアボックス、シートアジャスタ、ブレーキシステム、タービンおよび(電動)モータなどの複雑なユニットの品質検査において重要な役割を果たします。正確な測定データの取得、評価、記録は、製造したコンポーネントの品質管理に不可欠です。このためには、テストベンチに適切なセンサと産業用高機能測定アンプシステムが装備されている必要があります。HBKは、センサとアンプだけでなく、対応するソフトウェアも提供します。
堅牢なトルク、力、圧力、および変位センサは、テストサイクル中にすべての主要パラメータを記録します。ClipXおよびPMX測定システムを使用して、テストサイクルを直ちに停止するオンライン監視システムを設定することができます。これにより、重大な障害が発生した場合に損傷を防ぐことができます。内部測定データの前処理により、すべての診断データをシステムコントロールユニットに、すべての測定データを品質データ収集システムに同時に送信できます。このようにして、すべてが明確に文書化され、包括的な製品検査が保証されます。