HBM 사 FiberSensing 인수

 2014. 10.2 - HBM사(Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH)는 오늘 FiberSensing사(FiberSensing – Sistemas Avancados de Monitorizacao S.A.)에 대한 인수를 발표했다. FiberSensing사는 FBG기반 측정 및 모니터링 시스템을 주도하는 업체로서 이번 합병은 HBM사에 상당한 물리적 자산이 될 것으로 보이며, 인수 금액은 공개되지 않았다. Go4Venture Advisers사는 FiberSensing사 및 그 주주들의 단독 재정 자문업체였다.

HBM사 상무이사인 안드에아스 휼호스트(Andreas Hüllhorst)씨에 의하면, "FiberSensing사 인수는 당사의 기존 고객 기반에 도움을 주는 핵심 기술을 추가하는 한편, 당사의 영업 및 마케팅 팀이 새로운 고객 층을 공략할 수 있도록 한다는 당사의 전략과 일치한다." FiberSensing사는 HBM FiberSensing SA사라는 이름으로 설립되어 전세계 HBM 광학 사업에서 탁월한 역할을 수행해낼 것이다.

휼호스트 상무는 이렇게 덧붙였다. "FiberSensing사의 광학 분야 전문성과 다양한 센서 및 질문기는 특히 매우 큰 변형, 전자기 간섭 및 유해 환경 등의 분야에서 당사의 시험 및 측정 분야를 완벽하게 보완한다. 이번 인수로 인해 당사는 광학 전용 및 하이브리드 솔루션 분야에서 각 고객의 니즈를 충족시킬 수 있게 될 것이다. 우리는 이런 뛰어난 광학 전문가 팀이 당사에 합류하게 되어 기쁘다.

CEO 겸 공동창업자인 루이스 페레이라(Luis Ferreira) 박사는 "FiberSensing 팀은 전세계적으로 시험 및 측정 분야를 주도하는 HBM사와 합류하게 된 데에 자부심을 느낀다. 당사는 이번 기회를 통해 광섬유 센서 기술의 시장 침투력을 비할 데 없는 수준으로 늘리는 등 새로운 기회라고 본다. HBM사와 FiberSensing사가 결합함으로써 전세계적으로 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하여 고객들이 고급 계기, 센서 및 소프트웨어를 이용하여 각자의 모니터링 솔루션을 구축하는 데 도움을 주게 될 것이다"라고 말했다.

INESC Porto사의 사장인 호세 마누엘 멘돈사(José Manuel Mendonça) 교수는 "10여년에 걸쳐 개발된 과학적 작업을 자본화함으로써 달성한 훌륭한 성공이 FiberSensing사의 창업으로 귀결되었다"고 강조했다.

FiberSensing사의 대주주이자 Portugal Ventures사의 사장인 호세 다 프랑카(José da Franca) 박사는 "FiberSensing사에는 훌륭한 팀이 있고, 우리는 이번 HBM사와의 통합으로 전세계에 포진한 HBM사 및 그 계열사의 힘을 받아 이 회사의 잠재력을 십분 실현할 수 있을 것이라 생각한다. 이번 인수는 포르투갈의 기술력 및 혁신 역량 분야의 전세계 리더가 확신을 갖고 있다는 신호이며, 우리는 이번 인수가 포르투갈이 기술기반 창업 기업들에 대한 국제적 투자 측면에서 매력적인 허브가 되기 위한 촉매 역할을 해주기를 기대한다. 우리는 HBM사와 FiberSensing사가 이제 함께 걸어가는 세계적 여정에서 크게 성공하기를 바란다"고 말했다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요