测量技术更好的可用性: 节约时间,更节省费用!

测量和测试设备的操作错误会产生很多不必要的花费. 不仅仅会导致耗费大量的时间,并且,一旦测试数据错误,会对新产品的开发造成无法估量的损失.

"可用性",意思是更方便地使用测试和测量设备,避免浪费- 并在实际测量中节省时间. . 如果对专业的测试和测量设备进行优化呢?

现代测试和测量软件。例如, HBM 的 Perception 6.0  是测试和测量的一个必不可少的工具. 毫无疑问,作为一个强大的数据采集应用,在测试准备中,进行多项个性化配置.

但是,软件配置对于不经常使用测试设备的用户来讲是一项巨大的挑战. 如果配置错误,将会占用大量的时间,并导致不正确的测试结果. 经常需要反复验证,浪费时间. 而且,一旦错误配置未被发现,将导致错误的测量结果,并造成产品设计的缺陷.

HBM's new video provides more information about the GEN2i usability concept:

测试和测量设备特别友好

测试和测量设备特别友好(也就是更好的可用性) 优势是一开始就可以避免一些错误:

  • 直观且容易使用的测试设备可以减少培训时间 - 这尤其在很多用户需要使用测试设备的时候非常必要.
  • 每次测量花费的时间和费用更少. 因为几乎不需要进行调整就可以开始测量,就可以获得关键的数据.
  • 容易使用,预先配置好的测量方案可以减少操作错误和配置,获得更好的测量结果.
  • 容易使用,结果可靠且具有更高的安全性,节约时间和费用.
  • 快速获得测量数据,测试过程更高效.

有很多理由需要去提高用户,测量技术和软件之间的交互性. 通过一些必不可少的功能来提高软件的人机工程学.  '可用性' - 在测量技术中如此称呼. 毕竟,那些测量任务并不都是一些经过专门培训的测试工程师来完成的,很多开发工程师都需要承担测试任务. 因此,必须要考虑到潜在的错误和问题,因为这些关系到宝贵的时间和费用!

'可用性' 概述

'可用性' 概述: 人和设备之间互相了解

用户友好的软硬件设计以及用户界面以及人和设备之间的通讯是交互的关键因素. 交互性系统的涉及需要关注界面的可用性(也称之为用户界面友好).

一个电脑程序的可用性主要依赖其人机工程学. 主要的目标是建立一个易于理解,可快速使用的软件. 软件人机工程学关注用户的工作,使用技巧以及如何对人机界面进行优化. 可用性的水平通过操作系统的质量来衡量. 相应的用户界面通过友好型和判别. 因此, 应用的可用性应该通过产品效益,效率和用户满意度来判断.

技术的真正优势

测量技术的可用性: 技术的真正优势

专业的测试和测量软件在功能多样性,使用和配置选项方面是非常杰出的. 90% 的这些功能在日常的测量中是不需要的. 今天大部分的测量任务都是由有基本测量技术知识的工程师来完成. 在这种情况下,提供万能软件是不大可能的,许多优势反而变成了累赘. 容易使用,获得可靠的测量结果,这才应该是测试系统真正的技术优势所在.

HBM GEN2i 重新定义可用性

测量技术的创新: HBM GEN2i 重新定义可用性

GEN2i HBM 尖端技术, 手持式数据记录仪, 其最大的优势是可靠且正确的测量结果。其具有极高的可用性和顶级性能. GEN 2i 其通过触摸屏来操作 - 到目前为止只在现代移动设备上使用。 用户界面通过 'touch-optimized' 技术使 GEN2i 可完全通过触摸屏来控制. 这意味着:

  • 所有的操作控制从人机工程学上来讲都进行了优化,并且适合左撇子使用!
  • 可进行缩放,旋转和拖拽.
  • 所有的功能都可以快速方便地启用,并进行正确配置.
  • 无需通过复杂的文字命令控制 GEN2i.

方便且直观的控制使 GEN2i 可以立即获得测试结果 - 快速且可靠. 解决了时间和费用.

为使设备简单容易使用,我们进行了多年的可用性研究了解用户使用习惯。 每个 GEN2i 菜单都经过了测试来满足标准测试任务的要求,并集成到用户界面中。 因此:

  1. GEN2i 可以开箱即用. 无需加载就可以启动系统.
  2. 聪明的用户界面清晰且没有任何子菜单,只需点击一两次就可以完全控制设备。"Nesting" 和线性导航结构已经被弯曲替代了.
  3. 通过单击触摸屏开始键测量就可以直接开始.  GEN2i 数据记录仪的使用就像大众电子消费品一样方便简单.

新的用户界面相比以前的产品 "Nicolet VISION" 有了很大的提升。其革命性的用户界面大大提高了 GEN2i 的可用性.

而且, GEN2i 不仅在可用性方面非常杰出,作为新一代的测量系统使用了顶尖的技术,来自 HBM 的 StatStream™ 使测量结果能够快速可视化 即使是海量的测试数据也能在数秒中显示. 。

对于长期测量来讲,一个特别有意义的功能是: 记录时可以进行预览,也就是测量时可以对测试数据进行简单分析.  在测量时,系统或者电源崩溃对于 GEN2i 也不是一个问题. 所有的设置都是自动存储的,一旦系统重启就可以立即复原.

'可用性' 意味着设备操作更容易. GEN2i 还提供一个经典的软件  Perception 来满足特殊的任务. 二者之间切换非常方便 - 存储的数据可以自动传输.

GEN2i, 测量技术可用性方面的杰出创新,是需要高质量结果和希望设备简单易用用户的第一选择!

2012 Application Design Contest Winner

GEN2i has been awarded by the Nielsen Norman Group

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务