开关设备的质量控制
保证可靠地开与关 – 在完整的生命周期内。这是开关设备制造的测试台的关键任务。
PMX 在此类应用中非常具有优势。在此类应用中,两种测试任务需要被处理,并且要求具有极高的实时性。首先,需要记录开关设备的触感值。一般通过测量在开关设备激活时的力和位移信号。4通道 PX455 测量卡可以连接全桥和半桥力,称重传感器。测量信号可以连接实时总线控制系统,来确保产品的品质。PX401 四通道测量卡同样可连接模拟输入信号和有源传感器。
电气功能必须得到保障。为此,开关触点的信号可以通过 PMX PX878 输入/输出卡来完成。
出于经济的原因,多种开关设备需要在短时间内尽快完成。PMX 能够存储多达 1000个参数集,让测试快速且准确。 通过 ProfiNet (IRT) 接口,PMX 和 EoL 测试台实时通讯。通过 catman®AP 软件,所有的测试数据都可以存储并可视化。