位于埃因霍温的 LifeTec 是一家位于 Eindhoven 专注于新型 医疗设备,植入技术和新医疗技术 研究的公司。研究涉及 测试和评估这些设备的功能性。其一般在高度真实的环境下完成。 对于关键测试数据的采集和处理, LifeTec 购买了PMX 测量放大器平台。
LifeTec 的第一个项目是对一种新型心脏瓣膜进行研究, 整个过程持续了一年时间。我们正在执行合同资助性研究项目,例如来自荷兰科学和技术研究院 ("STW") ,以寻求引入新的医疗设备和技术。我们的工作涉及 新血管和骨科设备测试, 并为此开发了我们自己的方法。另外,我们还在大学推广科学知识,显微镜和微纳米CT扫描仪等设备。