Zuverlässige Messung
Zuverlässige Messung der Kraft in jedem Pressengestell sowie der Gesamtkraft der Presse und eine Vielzahl von Diagnosedaten.
Umformpressen, auch als Maschinenpressen oder einfach Pressen bezeichnet, werden eingesetzt, um Werkstücke oder Rohstoffe in bestimmte gewünschte Formen zu bringen. Nicht nur aus Gründen der Betriebssicherheit, sondern auch der Produktqualität muss die Krafteinleitung in diesen Pressen sehr präzise erfolgen. Die Steuerung der Presskräfte ist daher Teil der Qualitätskontrolle ebenso wie die Rückführbarkeit des Produktionsprozesses und Steuerung des Presswerkzeugs im Hinblick auf Mängel.
Die Presskräfte, die Anzahl der Hübe und die Verteilung der Kraft auf das Presswerkzeug sind die wichtigsten Kenngrößen für einen effizienten Pressenbetrieb, sei es in großen Blechpressen oder in schnell laufenden Tablettenpressen.
Moderne und intelligente Lösungen von HBK helfen bei der Steuerung und Optimierung der Prozessparameter für eine fehlerfreie Produktion und vorausschauende Instandhaltung.
Zuverlässige Messung der Kraft in jedem Pressengestell sowie der Gesamtkraft der Presse und eine Vielzahl von Diagnosedaten.
Zuverlässige Überwachung der Kraftverteilung und -richtung zur Sicherstellung rechtzeitiger Instandhaltung und Reduzierung von Ausfällen.
Teile von minderer Qualität werden beim Pressen erkannt und nicht installiert. Vorausschauende Instandhaltung für weniger Ausfälle und Reparaturen.
Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Lösung, die Ihre Anforderungen erfüllt.
Hersteller von Pressen sehen sich einem immer stärkeren Technologiedruck ausgesetzt, da Kunden schnellere und immer genauere Pressen verlangen. Lesen Sie das Whitepaper, um mehr über das einfache und kostengünstige Umrüsten und Aufrüsten bestehender Konstruktionen sowie über die Kraftmesslösungen von HBK zur Pressenüberwachung zu erfahren.
Dorst Technologies, ein Anbieter von Maschinen für die Herstellung keramischer sowie pulvermetallurgischer Produkte hat das neue Modell EP 70 M, eine 70 Tonnen starke servomotorische Pulverpresse, entwickelt, die Metallpulver zu festen Produkten wie Zahnrädern presst. Die Technologie von HBK stellt sicher, dass die einzelnen Segmente der hergestellten Teile alle die gleiche Dichte haben.
Zur Überwachung der Presskraft beim Prägen von Münzen setzt Schuler auf den Dehnungsaufnehmer SLB700A und den Messverstärker MP85A. In einer Presse werden pro Minute bis zu 800 Münzen geprägt, dies bedeutet bei einer 2-Euro-Münze den Gegenwert von 1.600 Euro pro Minute an "frischem" Hartgeld.