衝撃テスト
- ロケットエンジンテスト
- 弾道テスト
Genesis High Speed で衝撃・振動・激突試験
衝撃・振動・衝突を伴う試験には様々な種類がありますが、瞬間的に極端な力がかかるものとしては、ロケットエンジンテスト、爆発の計測、スプリットホプキンソン棒試験、シャルピー衝撃試験、バードストライク、一般的な部品破壊試験などがあります。これらの試験で共通な点は、極端な物理現象を再現する点です。製品や試験サンプルに、極端な衝撃をかける試験は、試験の実施に完璧さが求められます。特に衝撃試験では、破壊試験になるのでサンプル設定やテスト構築が高価で、簡単に再試験ができないからです。
HBMのデータ収集システム Genesis High Speed は、過去数十年間、振動・衝撃試験の分野で実証されたソリューションを提供します。衝撃テストにおいて、Genesis High Speed*のソリューションを成功させる最重要な要素は、信頼性です。
Genesis High Speedに完全に組み込まれたPerceptionソフトウェア のおかげで、最大100MS/sの極めて高いサンプリングレートと絶対的なデータの保全が保証されます。さらに、計測されたデータは、特許のStatStream技術を使用して、リアルタイムで表示されます。また、記録しながら分析する機能(Review-while-Recording)を使用して、計測進行中の保存データ全体を観察できます。
ページ上段のイメージ画像は ATK 提供

4~10,000チャンネルまで拡張可能なフレキシブル・データ収集システム

様々なセンサをサポートできる最高サンプリングレート100MS/sの入力ボード

記録データを完全保護できるローカル・データ保存

データ収集システムの設定にPerceptionソフトウェア使用
衝撃、激突、振動アプリケーションは、それぞれの独特の課題を持っています。HBMのお客様の多くが、データ収集システムGenesis High Speed を使用して、これらの課題を解決しています。このシステムは異なるメインフレームとデータ収集ボードから構築され、以下のことが行えます:
* HBMの Genesis High Speed製品 は、以前、LDS Nicolet、LDS Dactron、Gould Nicoletのブランド名で販売されていました。Nicolet ブランドはThermo Fisher Scientific Inc.によって所有されており、Gould はGould Electronics GmbHのブランド名です。