自動車工業関連

自動車工業での試験計測は、まさに確実な計測結果にかかっています。 開発、設計、生産、試験、校正...確実な計測ソリューションがこちらでお待ちしています。 ポータルへはこちらから

土木工学

耐久試験、変形計測、長期モニタリング - 土木エンジニアリングでは確実な計測結果が重要です。 HBMは、お客様に試験計測に必要なすべてを1社から提供することで、確実な計測技術を確かなものにします。 ポータルへはこちらから

産業用機械製造関連

産業用プロセス制御には、製造工程監視に試験計測技術が使用されています。HBMのポータル内では、 製造および工程管理、プロセスコントロールに特に適した製品と技術の本質情報を幅広い範囲でご紹介しています。 ポータルへはこちらから

エネルギー工業

オイル、ガス、風力発電、陸上または海上 - HBMが持つ広範囲な製品群は、すべてのエネルギー分野へ試験計測に関するソリューションを提供します。 ポータルへはこちらから

鉄道輸送・軌道関連

鉄道輸送・軌道関連ポータルでは、この分野のアプリケーションにおいて、HBMが提供している製品が 開発、試験、評価およびモニタリング で使用されている様々な情報を集めています。  ポータルへはこちらから

大学・大学院・研究所

HBMの試験計測技術製品は、研究や教育目的など、幅広い用途で各研究機関や大学で使用されています。 研究機関・大学のパートナーとしてのHBMを、こちらのポータルでご覧ください。 ポータルへはこちらから

農畜産業

今日の畜産業界では、確実で資源節約をした生産計画が要求されています。 HBMの試験計測技術製品はたくさんの農畜産業部門で使用されています。 ポータルへはこちらから

医療医薬関連

高品質医療技術 は、確実な試験計測を要求します。患者様の体重による投薬心肺蘇生での圧力コントロールなど - 正確な試験結果が必須となります。  ポータルへはこちらから

化学分野

HBMは化学分野での用途に最適な、精密堅牢、防爆に対応する試験計測機器をご提供しています。 バッチ計量、投入、充填、計量、計重 ... HBMは正しい値を確実にします!   ポータルへはこちらから

食品工業

投入、充填、撹拌 - 効率的な食品製造には、HBMの確実で使い勝手が良い試験計測技術が寄り添っています。ポータルへはこちらから

はかり製造業界

ロードセル、指示計、計量用エレクトロニクス、ソフトウェア - HBMは、はかりメーカーに必要な高精度・高品質製品を認証された確実性とともにご提供します。   ポータルへはこちらから

Customer-defined solutions

  • Innovative customized solutions
  • Rapid realization using fast prototyping

航空宇宙産業

HBMの高精度アンプシステムは航空宇宙産業において試験計測の標準を打ち立てています。何十年と、この産業の数々のリーディングカンパニーからは、HBMの製品に対して大きな信頼を寄せていただいています。 ポータルへはこちらから

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。