所有的疲劳测试和静态测试都由 S&DT 执行。疲劳测试的时间比静态测试的时间更长,因为其需要根据时间的推移来追踪结构上的变化产生的趋势。以便能获取裂缝的可能性和其他问题。
测试通过加载不同的负载在被测的结构部件上,以加速可能引起的损坏。负载的电脑控制和数据采集系统被用来控制施加到不同测试结构上的力并监控引起的反应。测试件安装了应变片以实时记录产生的应变。
S&DT 的结构测试采用了 HBM 的设备来采集和分析数据。设备包括 HBM 数据采集系统和 catman® Enterprise 软件。测试台总共使用了 32 台 MGCplus 。HBM 的测试设备和 BAE 系统完全同步,是世界上最大的结构测试系统之一。
MGCplus 可以连接多种传感器,总线系统和标准电脑接口,使其非常适合此类应用。模块化的设计能够按照 BAE 系统的要求进行升级和扩展。
catman® Enterprise 软件包i是专门为大通道测试所设计的,并带有测试数据服务器 (MDS) ,以便进行实际测量并进行实时监控和评估。本次测量同使用了 3,800 通道 ,并配有 ML801 和 AP815 连接板进行数据采集。