HBM 应力测试技术用于德国第一家离岸风电场
高效发电,并且对环境不造成污染现在正变得日益重要. 在德国不莱梅 OGOWin 的研究项目-第一套离岸风力发电设备的原型机中, HBM为其提供并安装了测试和测量设备.项目极具挑战性,因为其要安装在海上,环境非常恶劣,要承受很高的应力.
离岸风电场包括数台风力涡轮机在海上来产生清洁的电力. 由于风力,海浪
导致的应变和盐水的侵蚀,会使工程非常的困难.德国政府的环境部和,自然保护和核安全组织 (BMU) 资助的这个项目需要对材料,装配过程和风电场的结构进行研究和优化,OGOWin 项目首先在陆地上进行研究和测试.
风电场的两个重要部件是承载结构 (格架结构+ t塔架) 和用来产生电力的叶片. OGOWin 项目重点研究格架结构. 来减少材料的使用,因为格架结构重量达350 吨. 另外风电场需要长期监控,维护周期和使用寿命都需要从中获得.
在德国 Bremerhaven 的风力和海洋技术(SWMT) 的 Fraunhofer 中心, Germany, 负责在承载结构上设计和规划测试和测量设备. HBM 作为其合作伙伴,负责安装测试和测量设备. HBM 获得合同的原因之一,是由于HBM为FINO1(一个离岸风力发电测试平台)提供了测试设备(在2003年安装了防水应变计,其使用了多年),拥有丰富的经验。而且, HBM 并拥有有丰富经验的服务团队,可以快速解决现场问题. HBM 的设备来自单一源,可以保证测试和测量的重复性
HBM 的任务是在格架结构的应变点上安装电子和光纤应变计,连接 HBM 放大器并传输测量值到Fraunhofer 中心. 其目的是测试离岸风电场以便获得稳定且可重复的测量结果. 为执行这次测试, HBM 提供了硬件和软件(MGC 放大器,光电测试设备, catman® 软件) 并安装了70 个应变计. 许多测量点都进行了双重配置,也就是同时安装了电子应变计和光纤应变计. 目的是分析新设计的铸铁节点的动态和静态数据。测量点覆盖了多层保护层,以便能够在最大40米深的海底可以使用多年.测试数据通过防海水的保护电缆传输到放大器上,这样就可以通过. HBM catman®软件来进行可视化并进行分析.