称重设备的 EMC 条例 称重设备的 EMC 条例 | HBM

无论是包装设备还是灌装系统 - 称重传感器需要在保证精度前提下容易安装。称重设备会对其他设备产生电磁干扰 - 反过来也是 - 导致错误的结果或是增加费用。20 年来,HBM 始终为客户提供可靠,经过 EMC  认证的称重设备.

在灌装设备中,产生不精确的原因有很多种,电磁兼容性是其中之一。

 

称重设备的 EMC 条例

电磁兼容性 (EMC) 是指两个不同设备产生不必要的电或电磁效应。其在欧洲 EMC 条例中被定义。 NAWI 和 MID 条例中的 EMC 限制用于称重系统,例如灌装或包装设备。这两个标准被 OIML 标准推荐.

HBM 称重技术 - 全部获得 EMC 认证

20 年来, HBM 所有的称重产品都通过了 ISO/IEC 17025-accredited EMC 实验室认证。包括辐射和抗干扰性。为了保护用户的投资,所有的产品都进行了特殊的屏蔽设备并通过了最严格的  EMC 测试。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务