分析能量损失的原因不再是不可能
功率计 安装在输入端,扭矩传感器位于输出端被用于测量电机的转换效率,现在依然在使用。测得的电功率和机械输出功率之差就是 能量损失。
然而,通过这种方法无法得出 能量损失 的可靠结论。并且,测试设备来自于不同厂商,在每次测试前必须 同步。不仅浪费时间,处理过程还会产生测量误差。每秒超过 500次的 高动态功率测量 非常难以实现。
另外一个缺点是,采用功率计的传统测试方法 只能提供最终结果,无法提供原始的数据; 而只有通过这些 原始数据,才能对效率传输进行基础研究,并发现提高效率的方法和技术。