井下测试非常困难,但客户需要获得高精度的测量结果并需要验证有限元分析的计算结果。HBM 为其提供了数据采集系统和应变片。
该项目需要对石油和天然气喷射阀的机加工管进行测试,来验证有限元分析的计算结果。
由于井下环境极为恶劣,测试验证点很难触及。HBM 为其提供特殊的应变片,为保证测量质量,管道的测量点首先被清洗,打磨和抛光,然后进行安装。测试中,总共使用了 11 个应变片,采用了快干胶水并连接到 QuantumX 放大器。
应变片安装完成后,管道用氮气加压至 690 bar。并且客户希望进行泄漏测试,因此在测试中采用了气体(而不是液体)。HBM catmanEasy 软件用于放大器参数设置并记录来自应变片和其他传感器的测试数据,测试结果直接和有限元分析的计算结果进行比较,节约了重新设计和计算的工作量。
“HBM 提供了极为优异的产品和服务。快速,高效并极具灵活性。项目获得了 HBM 全程支持和帮助。在短时间内完成了整个测试。”
Gunleik Sandsmark, IRIS’s 项目经理。

成功应对挑战
IRIS 和其客户对于 HBM 的帮助非常满意:
“HBM 提供了极为优异的产品和服务。快速,高效并极具灵活性。项目获得了 HBM 全程支持和帮助。在短时间内完成了整个测试。”
得益于良好的沟通,客户对测量结果非常满意。管道的质量和强度得到了良好验证,测量精度达到 ±3%。
从成立之日起,IRIS 就一直采用 HBM 测试设备。对 HBM 设备的质量和可靠性非常满意。
“我们的客户非常满意,希望在新的项目中和 HBM 继续合作,” Sandsmark 总结道。