瑞典的卫星分离系统测试台
RUAG Space 是欧洲最大的航空航天产品供应商。在瑞典 Linköping, 大约 100 人的团队负责火箭和卫星分离系统的开发和建造。位于 Linköping 的实验室采用了 HBM MGCplus 数据采集系统用于多个通道和信号的采集和处理。
RUAG Space 是欧洲最大的航空航天产品供应商。在瑞典 Linköping, 大约 100 人的团队负责火箭和卫星分离系统的开发和建造。位于 Linköping 的实验室采用了 HBM MGCplus 数据采集系统用于多个通道和信号的采集和处理。
RUAG 产品广泛用于欧洲卫星发射器中:例如阿丽亚娜,阿特拉斯和达美等。公司生产的适配器专门用于火箭和卫星分离系统 - 这是成功发射的关键。分离系统将适配器固定到卫星上,直到其被释放分离。
适配器的任务就是将卫星固定到火箭上。适配器通常是圆锥形的,其需要确保在发射期间将卫星和发射器固定在一起,尽管其会遭受极大的外力,并且需要在正确的时刻将其分离。
因此其需要进行极为严格的测试。测试工程师 Peter Svensson 解释道。
"RUAG 在瑞典的测试台是全球最好的静态负载测试台之一,除了一些特殊情况,所有的操作都由我们自己来处理。目前为止, 此测试台已经进行了大约 600 次分离试验。"
测试工程师 Peter Svensson
当 Peter 在家中或是在实验室,其都可以参与全球的卫星发射,例如在哈萨克斯坦或佛罗里达。在现场,其最重要的工作就是将分离系统固定在卫星和火箭间,并确保其可在正确时间分离。
现在在 Linköping 实验室, 一个巨型测试台正在建设,用于 Meteosat 第三代气象卫星 (MTG) 。目前,欧洲航天局 (ESA) 正在执行 6颗 MTG 气象卫星的发射计划,并将于 2018 年正式发射。
位于 Linköping 的 RUAG 实验室采用 MGCPlus 已有十年历史了,并和 HBM 一直保持密切合作关系。
”系统及软件的用户界面都非常友好,这对我们非常重要,因为大型测试经常需要很长的时间。MGCPlus 单台设备拥有多达数百个通道,并可进行高速同步采集。”
Peter Svensson.
RUAG Space 是欧洲最大的航空航天产品独立供应商,在瑞士,瑞典,芬兰和奥地利等地拥有约1,100名员工。
RUAG Space AB 在瑞典专门设计和制造机载卫星设备,包括计算机系统,天线和微波电子设备,以及火箭发射器的适配器和分离系统。发射器适配器,卫星分离系统,卫星结构和火箭引导系统的设计和制造在瑞典 Linköping 进行。
RUAG 同时还是用了 QuantumX 用于多种小型测试项目。.
”这是一款非常小巧的通用设备非常适合多种测量量的采集和处理。灵活可靠,并且其软件系统 Catman 也非常可靠易用。”
在 Linköping 实验室,由于是用于航天项目,很显然对测试设备和环境的要求是非常严格且苛刻的。所有的铝制品都遵循全球最高质量标准,称为 ”太空质量”,所要求的测试设备都需要达到最高精度和可靠性。