GreenMot社が2010年10月に活動を開始したとき、「快適な」市場も安易な道もあえて選択しませんでした。エンジンテスト市場には、すでに実績のある指導者のもとで活躍しているエンジニアがたくさんいましたが、この市場の中でも、特に自動車分野でいくつかの危機がありました。そこでGreenMotはこの市場に参入するために安易な道を選択しませんでした。既存の会社の方式を引き継ぐことなく、ゼロから始めて完全な顧客ポートフォリオを独自に開発することを決めました。しかし創業者のStéphane Londos社長は、豊富な経験を生かして、すぐに独自の方式を確立しました。
同氏は精密検査を重要視しており、要件を満たすセンサが入手できなければ、アプリケーションに適応するカスタムセンサを開発しました。決してその逆は行いませんでした。同氏はこの方針に従い、エンジンのトルク計測用センサを開発しました。このセンサは、エンジンの機械的および環境的ストレスに適応させるために特別な仕様になっています。HBMはこの開発の中心的存在となって協力しました。開発当初からGreenMotのパートナーとして、HBMは大部分のアプリケーションに完全な計測チェーンを提供しました。カスタムセンサによりGreenMotは競合製品との差別化を図ることができ、HBMはエンジンアプリケーションの分野で汎用のカタログ製品の開発に応用できるノウハウを蓄積しました。これは、両社にとって意味あるパートナーシップとなります。