开关设备测试 开关设备测试 | HBM

开关设备测试

电网操作者 需要可以能够连接断开电网段.

电网的某部分出现故障 - 例如雷击或者由于元件损坏造成的短路等. - 需要断开与受损片段来保护电网其他部分正常工作.

大电流 (高达数百 kA) 不得不中断, 而 高压 (高达数百kV) 将会出现. 开关设备测试 是具有极高的要求的应用,需要特殊的软件和硬件来获得高可靠,高精度的测试结果. 硬件的挑战 包括隔离,放大器漂移,噪声,抗电磁干扰和电池工作. 软件的挑战包括数据完整性,可重复性和工作效率.

来自HBM 的 Genesis HighSpeed 系列产品 在测量领域具有极高的声誉,有60年的技术和经验.

  • 在高压应用领域有超过15年的经验
  • 为客户提供完整的解决方案,保护你的投资
  • 全球各地都有办事处和业务机构

解决方案

测试需要 高速数据采集系统, 光纤隔离数字化仪测试序列器和分析软件. 整个系统所需的所有设备都由一家供应商提供具有极大的优势 - 更好的兼容性和更好的服务!

  • 标准的硬件和软件 并可按照应用进行扩展
  • 完全符合国际和推荐的高功率/高电压标准
  • 久经验证,极为恶劣的电磁干扰环境下正常工作
  • 符合相关标准,带有推荐算法的可靠软件

成本

在测试和测量周期中,购买价格只是其中一个因素. 系统的生命周期越长,其他因素就变得更加重要 . 硬件的维护 是其中的一个因素,但在今天快速变化的信息和通信环境中,软件变得日益重要.

带有特殊应用扩展模块的标准硬件 例如光纤数字化仪可以满足更多客户的特殊需要.

带有特殊应用扩展模块的标准软件 ,并可按照用户要求定制具有极大的优势– 不仅由于基本软件用户人群增大变得更加便宜,而且可以满足不同客户的特殊要求.

客户定制

优势客户希望可以更改一个商业软件包. Perception 软件的CSI 选项 可以允许工程师按照客户的要求进行编程. 优点如下:

  • 定期更新的基础软件和所提供的选项,以适应变化的操作系统,解决已知的问题和增加新的功能
  • 只按照用户需要进行定制,而不是包括所有应用,降低成本
  • 用户可以专注于他的真正测试任务,而不是花时间对软件进行维护

隔离

不同的电压, HV (高压), MV (中压) 和 LV (低压) 需要不同的隔离方案. 高压测试最好采用纯粹电池供电和光纤隔离数字化仪来获得最佳的信号质量,并保护的人员和设备.

然而,一个低压测试 最好采用独立的隔离放大器,这样可以降低每个通道成本. 由此产生的转换从模拟到数字,从数字到模拟(在独立的隔离放大器内),接着是模拟到数字转换(在数据采集系统输入通道)将导致更低的精度。这和较低的隔离将有利于通道成本的降低,使用的设备包括:

  • 完全电池操作, 光纤隔离数字化仪 6600 HV
  • 带有隔离电源和小型电池的光纤隔离数字化仪 6600 HV

时基

开关测试 需要精确的序列和时间控制. BE3200 是用于开关测试的高速测试序列器. BE3200 的定时模式可以和发电机电源,来自于内部定时器的外部电源同步.BE3200 的所有输出和输入都是光纤光隔离的.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务