测量任务的复杂性 要求测试设备必须可靠,容易安装。这也是为何采用 HBM 测量链的原因。来自 HBM 的 U93 力传感器 被用于测量刹车踏板的力。WA 位移传感器 被安装在车辆的油气踏板上。
速度传感器来自其他的厂商,以及用于记录驾驶员面部肌肉的摄像机。
数据采集系统来自 HBM 通用数据采集系统 QuantumX MX840A 安装在测量的内部。
通过以太网接口,QuantumX 测量数据可以直接被 HBM 测量软件, catman®AP 使用。数据不仅仅能够被读取,而且能够被同步到录像中。
QuantumX 是理想的选择,不仅仅是因为其体积小巧,并且其支持所有流行的传感器。并且支持 TEDS 电子数据表, QuantumX 能够自动获得传感器参数并且可以立即测量。
安装简单,能够整合到视频文件中, HBM 测量链 都能够胜任。