SHP 采用QuantumX 进行桥梁健康监测 SHP 采用QuantumX 进行桥梁健康监测 | HBM

在创纪录的时间内完成静态和动态负载测试:SHP 采用QuantumX 进行桥梁健康监测

只有五天时间对横跨在尼特拉河上的桥梁进行静态和动态负载测试,项目由捷克公司SHP进行测试。这意味着两组工程师需要每天工作24小时。SHP 在测试完成后第二天提供测试分析报告。成功的秘密在于: 使用 HBM QuantumX 数据采集系统进行测量。

高速公路是一个国家成功的基础, 捷克共和国 一直在加大国家的基础建设,自1989年以来,高速公路网络翻番,增加了超过 1,000 公里。

但是,在高速公里高速扩张的同时,捷克政府希望更低的建设费用建设周期,并达到相关的的安全标准。 桥梁的动态和静态测试是安全的前提条件。 

SHP 负责对桥梁进行安全测试

捷克公司 SHP 需要对安全提供保障,其成立于 1991 年,位于 Brno,为安全提供各种服务,包括,桥梁的动态和静态测试以及进行长期监控。2011 年成立了自己的现代化实验室,并采用了  HBM 测试技术

一个例子是2011年对 从 Nitra 到 Banska Bystrica 的 R1 高速公路桥梁进行监控

在这里是对高速公路的24座桥梁 进行功能性安全监控 。前三座桥梁的监控是一个非常大的挑战,因为只有不到两个月的时间来完成桥梁结构承载测试

5天内完成负载测试

这是一个非常大的挑战,因为横跨 Nitra 河的桥梁有一公里长。其中四天半需要完成静态测试,剩下的半天进行动态测试

为完成任务,两个 SHP 团队 24小时工作,并在完成测试的第二天提供了负载的分析报告。

 

成功的秘密: HBM 测试技术

在短时间完成测试的关键来自于测试和测量设备。因此, SHP 选择了 HBM 非常灵活且紧凑的  QuantumX MX840A放大器 和位移传感器用于静态测试,位移传感器安装在桥梁上。

QuantumX 多种特性可以满足快速测量的要求: 即插即测 能够使传感器快速连接到设备上并自动识别。测量可以马上开始,另外,QuantumX - 结构紧凑,是桥梁结构移动测量和监控的理想选择。

QuantumX, 结合 catman®AP测量软件,可以快速数据可视化处理并生成报告

采用 catman®AP 进行数据可视化

Customer Statement

"快速,及时分析已经成为桥梁测试的标准。 QuantumX 能够提供极为可靠的数据采集和测量 - 并帮助我们提高结构的可靠性。" Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP)

www.shp.eu