为满足这些需求, HBM 提供4个 MX840A 通用放大器。这些结实的8个通道放大器不仅 结构紧凑,灵活,并且具有 非常优异的性能,容易使用。是这些应用的理想选择。
另外还采用了一台 QuantumX MX1601 放大器,可连接 16 个温度传感器,其采样速率高达 19.2 kS ,带宽高达 3 kHz。并且每个通道都采用电隔离,每个通道都采用 24-bit A/D 转化器。
QuantumX 系列产品都可以连接自动识别 TEDS 传感器 - 通过内置 传感器参数表 技术,这样系统配置非常方便。另外所有的 QuantumX 模块都带有一个免费的 QuantumX Assistant 软件包。
另外,QuantumX 还提供了 CX27网关模块,其可以采用 EtherCAT 进行 实时数据采集。
![]() | ![]() |
通过本地采购的锂电池作为移动电源,这超出了客户的需求。
总共 48 通道 的数据采集系统采集了多种数据。所有的数据都通过 以太网协议 进行同步数据采集并存储在电脑中。
所有的测试结果通过 HBM nCode GlyphWorks 软件进行处理,这款可视化数据处理软件可进行数据操作并带有 频谱分析和筛选功能。