用于电机测试的 Genesis HighSpeed 数据采集系统
电动汽车以及混合动力汽车的快速发展,对测试和测量技术提出了新的要求。
电动汽车产生的电压高达数百伏,并且频率在 1 到 25 kHz 之间,并且这些电脉冲瞬态可变强度需要被记录,以便能够对电机的性能进行分析,获知其对电机速度和扭矩的影响。
GreenMot 对整个市场上的数据采集系统进行了审查,甚至采用了专门分析电网干扰的高科技系统进行测试。HBM Genesis HighSpeed 数据采集系统系统能够在记录所有信号的同时进行长期数据采集。这一次, HBM 又成为了最佳选择。
"我们决定采用 GEN3i 高速数据采集系统是因为其能够记录高压信号,并且采样速率高达 100 MS/s – 能够获取信号的细节并进行分析," Stéphane Londos 解释到.
GEN3i (就像是 QuantumX) 用作 采集前端。数字化的测试数据通过一个光纤千兆以太网连接到工作站上,在那里进行可视化,存储和分析。光纤可避免发电机 (高达 700 V) 对测试数据造成的干扰。另外,数据处理采用 HBM 开发的 Perception软件,其可以高速处理测试数据,并能在 10 秒钟可视化 10 GB 测试数据。