PW15 是一款 非常结实的不锈钢称重传感器 - 应用领域广泛,非常容易 集成到测试设备中。PW15 保护等级高达 IP68/IP69K ,因此可以用于环境恶劣的工业生产领域。
理光提高硒鼓的装配质量
理光英国机电生产系统公司和 HBM 为理光硒鼓自动装配开发了一套完整的质量保证系统。
碳粉瓶子装满后,由自动组装机安装快门和外盖。理光高级项目工程师戴夫罗伯茨(Dave Roberts)表示,这一过程涉及两个需要解决的主要问题。首先,快门必须正确地插入瓶子的固定位置,因为这个设计有两个卡夹,卡入瓶颈的两个凹处。这需要一个能够检测快门是否正确插入,以及是否有损坏或丢失的系统。
第二个挑战是确保外盖正确安装在预定义的扭矩范围内,并且没有交叉螺纹。此外,理光还需要监控这一过程,确保硒鼓组装正确,对残次硒鼓拒收。如果残次硒鼓能在压装过程中被检测出,那么浪费的材料就更少,生产时间和效率就会大大提升。
高效解决方案: 来自 HBM 的测量链
理光英国和其合作伙伴 自动装配机设计和制造商 Mechatronic Solutions 一起调查可能的解决方案。 经过大量的调查研究后,认为 HBM 的设备是最高效的解决方案,能获得预期的结果。
HBM 解决方案采用的是 PW15 单点称重传感器和 MP85A FASTpress 放大器 组合,采用 FASTpress 套装软件监控装配过程。


PW15
MP85A FASTpress
HBMMP85A FASTpress 每分钟可以处理 300 次压装,即使在 高速生产线 上也具有 极高的可靠性。MP85A FASTpress 放大器可以同时采集 两个测量量,如力,位移,时间等来监控压装过程。其带有工业总线技术和和以太网协议,非常容易集成到自动化系统中。
采集的数据能够存储在设备的 内存卡或下载到电脑中,并自动生成生产过程信息报告。Roberts 表示 “存储装配过程的所有数据对于我们非常重要,能够让我们队生产过程具有可追溯性 。

FASTpress suite
FASTpress suite 包括一系列功能强大的软件模块,用于评估和分析数据。理光英国购买了EASYteach 模块,配合硬件可以修改原来的过程曲线,并确定最合适的公差窗口以及检查OK / NOK过程。Roberts 强调, “我们推荐购买额外的 EASYteach 模块,因为这样可以 加快 系统开发过程。”
所有过程自动化
HBM 系统使理光英国的装配系统 实现完全自动化,而不需要任何人工操作。 这不仅保证了生产质量,还帮助系统在生产早期阶段 识别次品,减少了材料浪费。
Roberts 评价道, “在开发阶段得到 HBM 的支持,加快了我们的开发过程,并出色地完成了所需的功能。尤其是 EASYteach 模块,完全满足了我们的质量需求。”
像任何一位优秀的工程师一样,罗伯茨已经在深入开发该系统。他说:“我们希望与 Mechatronic 和 HBM合作,获取产品的唯一序列号,并将其保存在每条曲线上。这将能够对生产设施进行完全集成,使我们获得全面的产品可追溯性。”
罗伯茨总结道:“总的来说,我们对解决方案感到满意。使用 EASYteach 开发非常简单,满足了我们对质量保证需求。”
Ricoh UK Products Ltd
Ricoh UK 是日本跨国成像和电子公司理光公司的子公司。该公司提供端到端的办公解决方案,重点是商业和工业印刷、IT和通信服务以及照相机和照相设备等核心领域。
Mechatronic Production Systems Ltd
Mechatronic Production Systems 是英国领先的创新自动化解决方案和系统集成服务提供商之一,其目标是创建能够为任何制造环境提供经济、高速和高品质的流程和系统。