理光提高硒鼓的装配质量

理光英国和 HBM 一起共同开发 最新碳粉产品自动装配 机电一体化解决方案。

理光英国和 HBM 一起共同开发 最新碳粉产品自动装配 机电一体化解决方案。在碳粉被装满后,需要嵌合一个外盖和销子,这对生产带来了挑战。

Dave Roberts, 理光英国的高级项目工程师表示,这需要解决两个主要问题。首先是销子需要正确地插入固定位置。因为新设计中,两个卡子置于孔洞中,需要检测销子是否正确插入以及卡子是否被损坏。

第二个挑战是 外盖是否以规定的扭矩正确安装 而不会产生滑丝。并且理光需要 监控过程保证墨盒能被正确安装,以保障不会对后续的硒鼓安装造成影响,避免材料和时间的浪费。

高效解决方案: 来自 HBM 的测量链

MP85A
PW15

理光英国和其合作伙伴 自动装配机设计和制造商 Mechatronic Solutions 一起调查可能的解决方案。 经过大量的调查研究后,认为 HBM 的设备是最高效的解决方案,获得预期的结果。 Mechatronic Solutions 是一家提供领先的自动化解决方案和系统的英国制造商,为客户提供经济,高速,高质量的自动化解决方案。

HBM 解决方案 采用的是 PW15 单点称重传感器MP85A FASTpress 放大器 组合,采用 FASTpress 套装软件监控装配过程。

PW15

PW15 是一款 非常结实的不锈钢称重传感器 - 应用领域广泛,非常容易 集成到测试设备 中。PW15 保护等级高达 IP68/IP69K ,因此可以用于环境恶劣的工业生产领域。

MP85A FASTpress

HBMMP85A FASTpress 每分钟可以处理 300 次压装,即使在 高速生产线 上也具有 极高的可靠性。MP85A FASTpress 放大器可以同时采集 两个测量量,如力,位移,时间等来监控压装过程。其带有工业总线技术和 数字输入和输出,非常适合集成到自动化系统中。

采集的数据能够存储在设备的 内存卡 或下载到电脑中,并自动生成生产过程信息报告。Roberts 表示 “存储装配过程的所有数据对于我们非常重要,能够让我们队生产过程具有 可追溯性

FASTpress suite

HBM’s FASTpress 包括一系列功能强大的软件模块,用于评估和分析数据。理光英国购买了EASYteach 模块,配合硬件可以修改原来的过程曲线,并确定最合适的公差窗口以及检查OK / NOK过程。Roberts 强调, “我们推荐购买额外的 EASYteach 模块,因为这样可以 加快 系统开发过程。”

所有过程自动化

HBM 系统使理光英国的装配系统 实现完全自动化,而不需要任何人工操作。 这不仅保证了生产质量,还帮助系统在生产早期阶段 识别次品,减少了材料浪费

Roberts 评价道, “在开发阶段得到 HBM 的支持,加快了我们的开发过程,并出色地完成了所需的功能。尤其是 EASYteach 模块,完全满足了我们的质量需求。”

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务