变速液压马达测试系统开发
这一切都开始于 T40B 扭矩传感器。InTest 开发的液压马达测试台需要比现存测试台更具多样性。T40B 的杰出性能体现在精度,重复性和鲁棒性上,非常适合静态和动态测试。为了简化维护管理,液压马达制造商 Hydro Leduc 决定将 T40B 作为标准扭矩测试设备,用于其所有的测试系统中。
InTest 为汽车、航空、电子通讯行业的液压、气动技术、电气设备制造商设计与制造测试台架。5年来,HBM 一直是其首选测试设备供应商。其产品首屈一指的测试精度是其中最重要的原因。
InTest 与 HBM 现在已经建立了长期合作伙伴关系。其不仅使用 HBM 传感器,还包括 QuantumX 数据采集系统等。
问题
对于变速电机测试, Hydro Leduc 要求一个高效且容易管理的测试台。
解决方案
为满足精度和鲁棒性要求,InTest 采用了 T40B 扭矩传感器。T40B 有多种优势,例如集成简单方便,内置磁学转速测量系统,高精度等。
结果
采用 HBM T40B 扭矩传感器后,测试台维护更加方便,能够满足客户的所有要求。
创新、功能强大的试验台
该试验台是专为 Hydro Leduc 设计,专门用于大型农业和工程机械的变速电机测试。试验台长6米,宽3.1米,高3.5米,重17吨,可每周6天24小时工作。
需求没有止境,与传统的定速液压电机相比,变速电机工作速度快,功率大。这意味着电机必须在更多的操作点上进行测试,比恒速电机有更多更高的测试要求。
测试台必须通过测量电机的扭矩和转速,并通过计算来获得电机功率,并且新测试台要具有更高的灵活性和适应性,必须能够测试所有型号的变速电机。


扭矩传感器 T40B 是测试台的核心
为了满足客户高精度,高鲁棒性的要求,InTest 采用了 HBM T40B 扭矩传感器,其包括线性和滞后性在内的精度高达 0.03%,并具有极高的温度稳定性。
结合内置的磁学转速测量系统,即可计算获得传动系的即时功率。由于采用无线供电和信号传输技术,传感器因此具有极高的鲁棒性,并且是免维护的。另外,T40B 的转速高达 24,000 rpm,远远超过客户最高 2,000 rpm 的要求。
另外,T40B 的频率信号输出很好地避免了周围大型电机产生的干扰,使测量结果更加准确可靠。
软件是管理和测量的关键
InNova 数据处理和控制软件是采用 .NET (by Microsoft) 语言编写的,InTest 对其进行了升级。这种开源软件可以完全安装客户的要求进行开发。
例如, Hydro Leduc 测试台, 最初用于变速电机测试,现在有 Hydro Leduc 的所有电机,大约 350 多种型号,都可用其进行数据分析和处理,确保产品的可追溯性。