HBM FiberSensing 光纤传感器为西班牙帕潘尼拉(恩德萨水电站)提供了完整的光纤布拉格光栅(FBG)监测系统,以测量和监控钢内收管道表面的热补偿应变。
Endesa 项目:内收管道的光学测量
基于光纤光栅技术的监控方案

与传统技术相比,光纤布拉格光栅(FBG)技术,是一种更具有竞争力的解决方案。
基于光纤FBG技术的监测解决方案在大型结构(隧道、桥梁、水坝、管道等)应用被证明是具有成本效益的,传感器可在十公里以上范围内部署,仅需连接到中央解调仪上即可进行监控。这个大型项目需要在极端环境下进行安装和调试。
目的:持续监测应变
目的是持续监测内收管道外部特定点上的应变,提前检测异常点,进行维护以减少宕机时间。
传感器被安装在管道三个不同的区域。项目涉及以下产品:
- 客户定制布拉格光栅测量系统 - 基于 BraggMETER, 并带有报警模块和专用 GUI 接口。
- 三个带有四个 OPTIMET-PKF-OTC-1 光栅传感器阵列(带有温度传感器进行温度补偿)
应变和温度传感器以阵列的形式并在施工现场安装在钢管外表面上。传感器和输入/输出光缆在现场被拼接,然后连接到FS22 工业解调仪上,其安放在距管道几百米的控制室中。
传感器和光缆用X120和防水胶带进行防水和保护。系统可全天候进行检测并进行数据记录。
挑战条件下的高效解决方案
最大的挑战是需要满足项目的严格时间表。需要在五天内进行安装完成,并且需要在严苛的环境下运行。目前,系统一切运行正常,完全超出了客户的预期。

下载应用提示
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|