GEN DAQ データ収集システムとPerceptionソフトウェアの接続 データ収集システムとソフトウェアのインタフェース/接続方法 | HBM

Genesis HighSpeedとPerceptionの接続インタフェース

データ収集システムGenesis HighSpeedシリーズPerceptionソフトウェアはスピーディな計測に役立つツールです。 GEN DAQ API、EtherCAT InterfacePNRF Reader ToolkitPerception Remote ControlPerception Custom Software Interface (CSI)などさまざまなオプションから選択できます。

 

GEN DAQ API

GEN DAQ APIは、コントロールソフトウェアから直接GEN DAQハードウェアをリモートコントロールするために使用されます。機器の設定をロードして保存し、サンプルレートなどの基本設定を変更して、データ収集を制御できます。Furthermore, calculated results such as maximum values, RMS values, or power values can be transmitted with up to 2000 result blocks/s.

GEN DAQ APIは、JSON-RPC 2.0ネットワーク通信規格に基づいています。 HBMが提供するソースコードは、さまざまなOSでコンパイルできます。Microsoft®.NET環境での使用を容易にするため、管理された.NET dllも提供されています。このAPIで提供されるインタフェースの呼び出しについての説明は、ヘルプファイルによりサポートされています。

EtherCAT 接続インタフェース

GEN DAQメインフレームのEtherCATインタフェースオプションは、リアルタイム演算結果をEtherCATマスタとして実行する自動化システムと通信できます。GEN DAQは(電圧や電流などの)未処理データを取得し、計算結果(rms値、電力、効率など)を自動化システムに送信する「ナンバークランチャ」として機能します。

転送はスタティックモードとダイナミックモードで実行でき、ESIファイルの生成が可能です。最大240の結果を1 kHzの更新レートで送信でき、結果のレイテンシは1ミリ秒未満です。 GEN DAQ EtherCATインタフェースは、次のようなEtherCATマスターで正常にテストされます:

 AVLPuma
 BeckhoffTwincat
 IntestInova
 KRATZER AUTOMATIONPAtools
Kristl & SeibtTornado
 König PAEtherCAT Studio
 MAHAMAHA RT
 National Instruments VeriStand
FEVMorphée
ZF Prüfsysteme MODAS

GEN3t, GEN7tA および GEN17AのメインフレームとEtherCAT接続インタフェースについては、後述のセクションにあるマニュアルを参照してください。

CAN 2.0/CANFD インタフェース

Genesis HighSpeedのCAN 2.0/CANFD インタフェースオプションを使うことで自動化システムに演算データを伝送できます。また電流/電圧を実データとして収集し、それらの演算結果を上位システムに転送できます(rms値、電力、効率演算結果等)。

Genesis HighSpeedのメインフレームにより最大のデータ転送速度が決まりますが、バスロード、ケーブル長によっても影響を受けます。最大240の演算結果を500Hzの更新レートで転送できます。.

CAN 2.0/CANFD インターフェスはGEN2tBGEN7tA、およびGEN17tA のメインフレームで利用できます。

Perceptionリモートコントロール

Perceptionリモートコントロールは、コントロールソフトウェアからPerceptionソフトウェア(およびGEN DAQハードウェア)をリモートコントロールするために使用されます。また、ライブデータと計算結果は、このインタフェースを使用して検索することができます(レート制限付き)。すべての主要な知覚機能は、取得制御などの主要なハードウェア設定を含めて、遠隔制御することができます。

Perceptionリモートコントロールは、DCE / RPCネットワーク通信標準(分散コンピューティング環境/リモートプロシージャコール)に基づいています。 HBMが提供するソースコードは、さまざまなOSでコンパイルできます。 Microsoft®.NET環境での使用を容易にするために、基本的なDCE / RPCインタフェースの上にCOMインタフェースが作成されます。このAPIで提供されるインタフェース呼び出しについては、広範なヘルプファイルを使用して説明できます。また、ストレートRPCプログラミング、COMプログラミング、およびLabView / Diademのさまざまなサンプルファイルも用意されています。

Comparison of the Different Data Transfer Possibilities

 

EtherCAT

CANFD Out

GEN DAQ API

Perception Remote (RPC)

特記事項

演算結果の転送

Yes

Yes

Yes

Yes

 

実データ転送

Yes

No

No

No

実データ (Raw data file:PNRF) の本体またはPerception搭載PCへの保存、記録終了後のアクセス可

 

Real time

Semi real time

Real time

Live

CANFD CANFD の転送速度はバスロードにより決まり、専用接続時に最大

遅延

1 ms

1 ms+遅延によるバスロード

バスバリアンス+1 ms 

数ms, 予測不能

CANFD と GEN DAQ APIは専用接続時にリアルタイムに近似

最高速度
(blocks/s)

1000

1000

2000

20

 

最高ブロックサイズ
(演算結果/block)

240

240

240


RT-FDB全データ

すべての演算結果は同じタイムスタンプ

対象製品

GEN3t
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

 

GEN2tB
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

 

すべての „t“型メインフレーム

すべてのメインフレーム

 

Perceptionカスタムソフトウェアインタフェース(CSI)

Perceptionカスタムソフトウェアインタフェースは、CSIユーザシート、カスタムオートメーション、および拡張解析機能を追加することにより、Perceptionソフトウェア内のソフトウェア拡張に使用されます。

また、CSIインタフェースを使用してユーザインタフェースを完全にカスタマイズすることもできます。スタート/ストップ/ポーズとトリガ、スタートマネージャ、アクイジションシステム、ハードウェア設定、ディスプレイ、メータ、ユーザテーブル、数式、計算、データマネージャ、データソース、ユーザ変数、通知、ロギング、変換機能、オートメーションアクション、シートマネージャーなどが含まれます。基本的なWindows C#シートテンプレートとC#のサンプルコードが含まれています。 Microsoft®.NET4をサポートするすべての言語で使用できます。

PNRF Reader Toolkit

PNRFリーダーツールキットは、HBMがPNRFファイルにデータを読み書きするために使用されます。その結果、着実に維持・改善されています。分析ソフトウェアに統合してPNRFファイルを直接読み取ることができ、エクスポートや変換の必要がなくなります。

いくつかの分析パッケージにはこのリーダーが既に組み込まれており、PNRFデータを直接読み取ることができます。これらのパッケージには、LabView、DiaDem、FlexPro、Famos、GlyphWorks、jBeam、Dynaworksなどが含まれます。 PNRFリーダーには、VisualBasic、C#、およびC ++のCOMインターフェイスとプログラミング例が付属しています。

Downloads for Genesis HighSpeed Interfacing

EtherCAT

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API C source archive (*.gz format)

Archive containing examples, help file and required source code for the ‘C’ interface.

08/20204.01 MB
GEN DAQ API Installer for Windows

Running the install will copy all examples, help files and source code available for the GEN DAQ API to the PC. The install contains files for both the .NET and ‘C’ interface. The files will be installed to: C:\GEN DAQ API.

09/20238.54.232485 MB
GEN DAQ API Installer for Windows 03/20258.807 MB

PNRF Reader Toolkit

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

PNRF Reader Toolkit - User manual

PNRF Reader User manual

07/20091.12 MB
PNRF Reader Toolkit- MATLAB example manual

PNRF Reader Example manual on how to read PNRF data files into MATLAB

317 KB
PNRF Reader Toolkit - Training material

PNRF Reader Training material documentation and code examples

11/20214 MB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.28.222007 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.30.222037 MBRelease Notes
Export PNRF Applic. - User Manual 368 KB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

01/20238.40.230097 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

05/20238.48.231097 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

09/20238.54.232487 MBRelease Notes
PNRF Reader Installer for Windows

PNRF Reader Installation

07/20248.707 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

07/20248.7013 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

10/20248.7213 MB
PNRF Reader Installer for Windows

PNRF Reader Installation

03/20258.807 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

03/20258.8011 MB

Perception Remote Control

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Perception Remote control - Data Sheet 265 KB
Perception remote control using LabVIEW - User Manual 10/20121.2MB1 MB
Perception remote control using DIAdem - User Manual

Perception RPC using DIAdem

10/20151.0MB958 KB
Perception remote control using LabView Demo source code

LabView source code of the Perception remote control Demo

06/20191 MB
Perception remote control using LabView Demo

LabView Demo program using the Perception RPC interface

06/2019144 MB
Perception Remote Control RPC Demo

Simple Perception RPC demo program

06/20191.3.191691 MB
Perception Remote Control RPC Demo Source code

C# source code of the Perception RPC Demo

06/20191.3.19169617 KB
Perception remote control using MATLAB - User manual example files

Perception RPC using MATLAB example code

06/201926 KB
Perception RPC/COM Interfaces Helpfile

Programming Help file Perception RPC/COM interfaces

06/20197.40851 KB
Perception Matlab® Remote Control - User Manual 244 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo Source Code

C# source code for the Perception RPC ePower demo program

09/20202.0.20251671 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo

Simple Perception RPC ePower demo program

09/20222.1.222522 MB
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

09/20238.545 MB
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

03/20258.806 MB

Perception Custom Software Interface (CSI)

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI - Data Sheet

Perception CSI specifications

12/2011120 KB
Perception CSI training - Data Sheet

Perception CSI training specifications

12/20112 MB
Perception CSI How to get started

This document describes what you need to create your own Perception CSI extensions.

05/201965 KB
CSI Examples

Examples used in the CSI Programming User Manual

09/20206.0678 KB
Perception Help File

Perception Programming Interfaces Help file

05/2019201921 MB
Perception CSI Sheet Project Template.vsix

Perception CSI Sheet template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.0116 KB
Perception.ScriptAction.Template.vsix

Perception CSI script action template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.076 KB
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

03/20205.03 MB
Perception CSI 64-bit 01/20238.40.230092 MB
Perception CSI 64-bit 05/20238.48.231092 MB
Perception CSI 64-bit

Perception CSI 64-bit Windows Installer

03/20258.801 MB
Perception CSI

Perception CSI Windows Installer

03/20258.8028 MB

Perception Custom Software Interface (CSI): Examples & Trial Versions

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

436 KB
Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

427 KB
Word Organizer Demo Files

Demo files which can be used by the Perception Word Organizer

11/20101.01 MB
Perception CSI Extension - Datasources ASCII Export - User manual 06/20091.0445 KB
Harmonic Analysis Sheet- User manual

User manual Harmonic Analysis Sheet

06/20204.02 MB
Time Markers Table User Manual

User manual Time Markers Sheet

06/20111.01 MB
Calculator Sheet User Manual

User manual Calculator Sheet

06/20223.0916 KB
Word Organizer Sheet User Manual

User manual Word Organizer

06/20222.0874 KB
Log File Reader User Manual

User manual Log File Reader

06/20222.01 MB
Perception CSI Extension - Seismic Measurement - User manual 06/20221.11 MB
Calculator Sheet Trial Version

Calculates and displays statistical information of recorded data. Alarm levels can be used to color individual calculated results

06/20223.42 MB
Time Markers Table Trial Version

Shows all time markers including triggers in a table. Can be used for navigating in Perception Display to specific trigger.

06/20222.12 MB
Perception CSI Harmonic Analysis Sheet Trial Version

Calculate the amplitude of the harmonic components of a periodic signal using the Fourier series.

06/20224.111 MB
Log File Reader Trial version

Reading back Perception Logged data into a Perception User Table. The data can be filtered and the layout can be adjusted

06/20222.12 MB
Word Organizer Sheet Trial Version

Create a new Word or PDF report by assemble existing Word documents generated during a recording. Also bitmaps or richtext files can be added

06/20222.12 MB
Drop-down functions User manual 08/20221.0368 KB
Perception STL Verification Sheet

Sheet works with Perception 8 or later and explains the working of the STL formulas. The sheet can be used to verify the STL calculations on user data.

03/20233.74 MB
Perception CSI 64-bit 09/20238.54.232482 MB
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから