任何进入这一鲜为人知的领域的人很快就会发现,测试是一项普遍的活动,它可以在任何领域中几乎保证任何项目的质量,测试程序范围极为广泛。
Hoytom 设备用于很多不同的项目——从螺母、螺栓、不同类型的钢材,到复合材料、汽车结构、飞机零件、电缆和混凝土等。Hoytom,尤其擅长处理大型机器和具有一定复杂性的测试。当然,机器功能性是最重要的,最近几年来,公司还提供了多种有吸引力的设计来满足客户的要求。回报显而易见:公司50%的业务来自出口。
Hoytom测试设备制造商
Hoytom 是一家专业生产用于材料测试的质量控制、机电和液压设备的公司。他们设备的拉伸试验能力从5 kN到2000 kN不等,压向试验范围更大。
自1996年以来,Hoytom实验室便已获得ENAC(西班牙国家认证机构)认证,为客户提供校准服务,并根据其设备状况(包括所有受力、应力、应变和硬度区域)颁发相关证书。Hoytom 测试机可在产品的整个制造过程中使用− 从原材料到组成组件的多种中间零件。
Hoytom成立于1961年,是一家西班牙公司,位于毕尔巴鄂附近的 Bilbao,员工均是静态破坏性测试领域的专家,他们在测试中进行拉向或压向实验,直到损坏。Hoytom是一家家族企业,从60年代早期开始,Hoytom 就认识到质量、动力和高精度设备是保持其竞争力的关键因素。
任何不熟悉测试的人都会对它的规模和应用感到惊讶。所有进入市场的产品,无论是终端消费者、工业、建筑还是大多数现代企业,都将经过某种形式的测试或质量控制。如今,一把椅子在使用几天后会断裂,一个车辆部件屈服于物理应力,或者一根管道无法承受流经它液体的内部压力,这都是不可想象的。保证这种情况不会发生的是对材料和组件进行的无数测试。Hoytom制造的机器主要用于此类测试和控制,这些机器需要高精度传感器,以确保准确可靠的结果。
Hoytom 设备需要采用高质量的力传感器,因为这是确保准确可靠数据的唯一方法。2015年以来,Hoytom 一直采用HBM 高精度力传感器,以确保其产品完全满足国际标准。
HBM 帮助 Hoytom设备在市场上的形象日益提高。现在,它提供集成高质量电池的测试机,这为客户提供了更有力的保证。回报显而易见:公司产品成功进入国际市场,50%的业务来自出口。
任何进入这一鲜为人知的领域的人很快就会发现,测试是一项普遍的活动,它可以在任何领域中几乎保证任何项目的质量,测试程序范围极为广泛。
Hoytom 设备用于很多不同的项目——从螺母、螺栓、不同类型的钢材,到复合材料、汽车结构、飞机零件、电缆和混凝土等。Hoytom,尤其擅长处理大型机器和具有一定复杂性的测试。当然,机器功能性是最重要的,最近几年来,公司还提供了多种有吸引力的设计来满足客户的要求。回报显而易见:公司50%的业务来自出口。
Hoytom的试验机还包括硬度计和用于测定材料硬度和韧性的摆锤。
在进行洛氏和布氏硬度试验的硬度试验机方面,非常信赖 HBM 的产品,尤其是力传感器。并将其集成到试验机中。因为 HBM U10M 力传感器 具有优异的准确性和可靠性,具有非常小的线性、滞后和可逆性误差,以及非常高的可重复性。
自2015年以来,HBM便是他们的首选。因为HBM 帮助 Hoytom设备在市场上的形象日益提高。现在,它提供集成高质量电池的测试机,这为客户提供了更有力的保证。总而言之,为所有测试机配备HBM U10M是该公司的一项战略决策。
集成 HBM 力传感器的 Hoytom 测试设备满足05级国际标准,并可提供更高的测量标准,这一需求正在不断增加。但最重要的是,这是进行高精度测试的保证。在测试行业,HBM 是其中的顶级产品,能确保收集的数据准确可靠。