Sensibilidad

La sensibilidad indica la señal de salida en mV/V que se genera cuando el transductor se carga al 100%; es decir, cuando se carga con su fuerza nominal. Cualquier señal existente en el cero se deduce. Ejemplo: Un transductor presenta una señal en el cero de -0,1 mV/V. La sensibilidad es 2 mV/V. En este caso, la señal de salida a la fuerza nominal es de 1,9 mV/V. 2 mV/V es un valor de señal de salida muy común en los transductores de fuerza. Como ya se ha dicho, los transductores de fuerza basados en galgas extensométricas requieren una tensión suministrada por los amplificadores (tensión de alimentación). Una sensibilidad de 2 mV/V significa que, en presencia de la fuerza nominal, un transductor de fuerza genera una señal de salida de 2 mV cuando se alimenta con 1 V. Con una tensión de alimentación de 5 V, la tensión de salida correspondiente sería de 10 mV. La tensión de salida de los transductores de fuerza se puede calcular del modo siguiente:

Donde U es la tensión de salida, U0 la tensión de alimentación, C la sensibilidad, F la fuerza aplicada y Fnom la fuerza nominal del transductor. Esta fórmula presupone que la señal del cero es idealmente cero.

El comportamiento del transductor es similar cuando varía la fuerza; es decir, el transductor del ejemplo debe cargarse con la mitad de su fuerza nominal para obtener 1 mV/V en la salida. Con una tensión de alimentación de 5 V, esto corresponde a 5 mV.

IMAGEN 02

En las hojas de especificaciones técnicas se indica una sensibilidad nominal. Esta sensibilidad es válida para todos los transductores de fuerza de un mismo tipo y, por lo tanto, se señala con una tolerancia denominada "tolerancia de sensibilidad". Por este motivo, todos los transductores de fuerza de HBM se entregan con un certificado de fabricación que especifica la sensibilidad exacta del transductor correspondiente.

Sugerencia: Ajuste siempre el amplificador siguiendo las especificaciones del certificado de fabricación o con arreglo a una calibración existente para garantizar una precisión de medición óptima. En este caso, la tolerancia de sensibilidad no influye en el cálculo del error.

El transductor también se puede solicitar con TEDS. En ese caso, el transductor lleva instalado (en el propio transductor o en el cable) un pequeño chip con las especificaciones exactas del certificado de fabricación. Los amplificadores compatibles con esta característica pueden leer esos datos y utilizarlos para efectuar una configuración automática.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.