Frecuencia fundamental

Como cualquier otro sistema con una masa y un resorte, los transductores de fuerza tienen una frecuencia de resonancia, que puede calcularse del modo siguiente:

Donde m es la masa oscilante (no debe confundirse con la masa del transductor). La frecuencia de resonancia que figura en las especificaciones tiene en cuenta únicamente el transductor de fuerza, pero no los accesorios de carga necesarios. Naturalmente, la frecuencia de resonancia correspondiente al conjunto de un montaje varía con las masas adicionales que se instalan en el transductor. Por lo tanto, se trata únicamente de un valor recomendado. El diseño dinámico de una instalación de pruebas siempre exige tener en cuenta las condiciones de montaje.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.