Coeficiente térmico del punto cero

Independientemente de la sensibilidad, el punto cero presenta una ligera variación en función de la temperatura. El puente de Wheatstone compensa en gran medida el efecto de las galgas extensométricas individuales. El error restante se explica por las tolerancias que no pueden evitarse. Este pequeño error se puede reducir todavía más utilizando un cableado adecuado. Así, los transductores de fuerza modernos presentan un error residual inferior al 0,05%/10 K.

El coeficiente de temperatura del punto cero siempre debe estar referido a la fuerza nominal, con independencia de la fuerza que se mida. Por este motivo, recomendamos utilizar un transductor de fuerza con un TK0 especialmente pequeño cuando se trabaje con variaciones de temperatura importantes y/o en la banda de carga parcial.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.