Cómo trabajar con ClipX
ClipX es un acondicionador de señal preciso y fácil de integrar, idóneo para aplicaciones industriales. Los artículos técnicos a continuación describen en detalle cómo utilizar ClipX en distintas situaciones.
ClipX Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con HBM para solicitar asistencia.

Comunicación e integración en bus de campo
PLC Siemens y PROFINET con ClipX
El acondicionador de señal ClipX es compatible con una gran variedad de interfaces de bus de campo. Esta nota técnica ofrece un ejemplo de cómo se comunica ClipX con un PLC Siemens a través de PROFINET. Incluye instrucciones para la creación de un nuevo proyecto con TIA Portal, de Siemens. También se explica brevemente cómo se pueden monitorizar los valores de medición de ClipX con el software de TIA Portal. Es recomendable que el lector tenga conocimientos básicos sobre las redes PROFINET y los amplificadores de HBM.
Inicia sesión para descargarPLC Siemens y PROFIBUS con ClipX
Esta nota técnica ofrece pautas para utilizar un acondicionador de señal ClipX en una red PROFIBUS. En este ejemplo se utiliza una estación Simatic 300 como PLC. También se explica cómo se pueden supervisar los valores de medición de ClipX en el software Simatic Manager. Es recomendable que el lector tenga conocimientos básicos sobre la red PROFIBUS y los amplificadores de HBM. La configuración básica se muestra en la imagen de más abajo.
Inicia sesión para descargarClipX como servidor OPC-UA
Guía rápida para utilizar un módulo ClipX como servidor OPC-UA, controlándolo desde un PC. En los ejemplos siguientes, se utiliza un “dataFEED” de Softing.
Inicia sesión para descargarPLC Beckhoff y EtherCAT con ClipX
Este documento ofrece pautas para utilizar un acondicionador de señal ClipX en una red EtherCAT. En este ejemplo se utiliza un PLC Beckhoff. También se explica cómo se pueden supervisar los valores de medición de ClipX en el software TwinCAT de Beckhoff. Es recomendable que el lector tenga conocimientos básicos sobre las redes EtherCAT y los amplificadores de HBM. La configuración básica se muestra en la imagen de más abajo.
Inicia sesión para descargarPLC Schneider y Ethernet/IP con ClipX
Esta nota técnica ofrece pautas para utilizar un acondicionador de señal ClipX en una red Ethernet/IP. En este ejemplo se utiliza un equipo Schneider SoMachine Station como PLC. También se explica cómo se pueden monitorizar los valores de medición de ClipX en el software SoMachine. Es recomendable que el lector tenga conocimientos básicos sobre la red Ethernet/IP y los amplificadores de HBM. La configuración básica se muestra en la imagen de más abajo.
Inicia sesión para descargarMétodos de escalado
Medición indirecta de fuerza con ClipX
Esta nota técnica desarrolla un ejemplo de medida indirecta de fuerza con ClipX. Se utiliza una prensa con dos sensores de deformación (SLB) instalados en las patas izquierda y derecha de un bastidor metálico. De manera adicional, se ha instalado un sensor de fuerza (U3) bajo el troquel de la prensa, en la parte media. Los sensores de deformación se escalan a través del sensor de fuerza, que sirve como referencia. Por lo tanto, la fuerza de presión se determina midiendo la deformación en la derivación de la fuerza (medición de fuerza indirecta).
Inicia sesión para descargarAsistente de ajuste en ClipX
Instrucciones para ajustar un sensor desde ClipX. El asistente de ajuste resulta especialmente útil si un sensor no está calibrado o si está incorporado a una construcción como, por ejemplo, una derivación de fuerzas. Existen dos planteamientos para ajustar sensores por medio de ClipX: Utilizar un canal de referencia de ClipX o introducir manualmente un valor de referencia. Por otro lado, la medición puede ser estática o dinámica. En ambos casos, el resultado es un escalado lineal de dos puntos.
Inicia sesión para descargarCompensación de matrices MCS con ClipX
Los sensores a medida de HBM miden fuerza [N] y par [Nm] con cualquier grado de libertad y se denominan sensores multicomponente (MCS) o transductores multieje. Junto con el sensor se suministra lo que se denomina matriz de compensación, que define la diafonía o la influencia de los distintos componentes entre sí. Esta nota técnica contiene un ejemplo de cómo realizar cálculos con esta matriz.
Inicia sesión para descargarFuncionamiento inalámbrico
Configuración móvil a través de WLAN con ClipX
Esta nota técnica contiene un ejemplo de configuración y monitorización de un interruptor de fin de carrera con un dispositivo móvil. La interfaz gráfica de usuario web de ClipX tiene un diseño adaptativo que se adapta a la resolución de su dispositivo para ofrecer una facilidad de uso máxima. De este modo, resulta bastante fácil configurar el dispositivo con un teléfono móvil o tablet a través de WLAN.
Inicia sesión para descargarCanales de cálculo
Cálculo de la fuerza resultante con ClipX
Esta aplicación consiste en localizar una fuerza y calcular su valor resultante sobre una superficie plana. Para ello se instalan tres sensores de fuerza en la parte inferior de una placa circular. Tres acondicionadores de señal ClipX procesan las señales en bruto procedentes de los sensores. Los amplificadores se comunican entre sí a través de la tecnología de bus ClipX. Los dispositivos se configuran con la interfaz gráfica de usuario web de ClipX.
Inicia sesión para descargarMedia automática con ClipX
Esta nota técnica explica cómo medir automáticamente una media. Los cálculos filtran una señal (haciéndola fácilmente utilizable) a partir de una señal con ruido o fluctuaciones intensas; para ello, utilizan un segmento específico de la curva de la señal para calcular un valor medio. De este modo se reduce el efecto de las interferencias superpuestas. Incluso es posible definir un rango para promediar la señal y utilizarla como valor cero para mediciones adicionales.
Inicia sesión para descargarTrabajo mecánico con ClipX
Esta nota técnica es una guía para medir trabajo mecánico con ClipX. Se requieren dos módulos ClipX: uno para medir la fuerza y otro para medir el desplazamiento. El cálculo determina el trabajo (mecánico) a lo largo de un periodo de tiempo dado, a partir de las variables fuerza y desplazamiento (o par y ángulo de rotación). La fuerza debe actuar en la misma dirección que el desplazamiento.
Inicia sesión para descargarMonitorización de valores pico en un proceso periódico con ClipX
Esta nota técnica describe cómo monitorizar con un equipo ClipX los valores pico de una señal periódica; por ejemplo, curva de fuerza de una prensa de alta velocidad (como una prensa de acuñar moneda o una prensa de comprimidos).
Inicia sesión para descargarVentana de tolerancia con ClipX
Instrucciones para crear una ventana de tolerancia en ClipX que puede emplearse, por ejemplo, para hacer pruebas de componentes o pruebas de rendimiento. Es posible utilizar varias ventanas de tolerancia de este tipo al mismo tiempo. En principio, es posible definir los límites de la ventana de tolerancia y la condición de inicio/parada (de forma estática o flexible) utilizando señales variables, un PLC o software de PC. Los parámetros pueden cambiarse “en vivo” durante el funcionamiento con ayuda de una ventana de medida “dinámica”.
Inicia sesión para descargarControlador PID con ClipX
Esta nota técnica explica cómo crear un controlador PID con ClipX. En este ejemplo concreto se controla un circuito RC de primer orden sencillo. Para hacer una demostración de un proceso repetitivo, el generador de señal interna de ClipX produce una señal periódica. Esta señal sirve como modelo para cualquier proceso y se puede intercambiar por otras señales (por ejemplo, señales de sensores).
Inicia sesión para descargarContador de eventos en ClipX
En este ejemplo, se lleva un cómputo y se indica el número de veces que se sobrepasa un valor de fuerza. Cuando se alcanza el valor 5, debe enviarse una señal de salida digital. En ese momento, el operario puede poner el contador de nuevo a 0. El siguiente ejemplo muestra cómo configurar un contador de eventos en ClipX.
Inicia sesión para descargarMedición del tiempo pico-pico con ClipX
Instrucciones para medir el tiempo entre picos. En el ejemplo, el tiempo entre picos se captura durante una medición de fuerza.
Inicia sesión para descargarSensores
Conexión de un transductor IEPE/ICP® a ClipX
Guía rápida para conectar un transductor IEPE/ICP a un sistema ClipX a través de un módulo inteligente externo.
Inicia sesión para descargarUso de un sensor de piezoeléctrico con ClipX
Esta nota técnica explica cómo conectar un sensor piezoeléctrico a un sistema ClipX y a un amplificador de carga (tipo CMA/CMD), y cómo ponerlo en funcionamiento.
Inicia sesión para descargar