様々なアプリケーションで使用されている変圧器は、交流電圧技術において最も重要な構成部品の1つです。変圧器は、電圧レベルを異なるレベルに変換する目的で使用されます。ここで重要になるのは、エネルギーの伝達を確実に行うために、効率の高い最適な方式を使用することです。
パワーエレクトロニクス回路の幅広い普及にもかかわらず、変圧器はガルバニック絶縁が必要なために依然として小型電源に必要です。変圧器は、計測量を変換するために、計測技術が使用されます。変圧器は、使用目的に応じて異なる要件を満たす必要があります。これらの要件への適合は、使用されるコア材料の選択およびコア材料の幾何学的形状の変更によって行うことができます。変圧器の特性は、簡単な等価回路図で表すことができます。これは、対象のアプリケーションに対して、変圧器の適正度、および様々な負荷ポイントでの動作を評価するために使用できます。この記事では、まず変圧器の等価回路図を導き出し、説明します。以下に、変圧器コアの等価回路図と鉄損を決定するための計測と計算方法を紹介します。計測と計算はHBM Gen3iデータレコーダーで行います。付録には必要な数式がすべて含まれており、Perceptionにインポートできます。