我们将通过一个实例来说明如何在考虑最重要影响的情况下建立四分之一桥路的热补偿。我们采用以下配置:
- 应变片: 1-LY11-10/120 应变片,安装在100°C试验条件下试验箱中的材料上。为了将传感器与放大器连接,使用10mm引线、焊接端子和4线电缆。
- 放大器: QuantumX MX1615B 模块采用四分之一桥路配置,根据电磁环境不同,可使用直流或载频激励值。
- 软件: catman Easy/AP DAQ, 安装在PC机上或在数据记录仪中运行,通过在线数学功能来校正温度影响
应变片四分之一桥温度补偿
为了确保在不断变化温度条件下获得准确的测量结果,需要对应变四分之一桥进行温度补偿。有几个 温度因素 会影响测量结果,例如:
这些温度影响可通过为应变测量而设计的软件包(如HBK的catman Easy/AP)进行校正。
HBK 应变片随附的数据表包含所有相关参数,以确保测量的准确性。数据表中图表和公式中显示补偿参数。注意:在本例中,数据表中显示两条曲线。一条曲线表示应变片本身的热响应,而另一条曲线表示应变片(包括2线引线)的热响应。
我们将通过一个实例来说明如何在考虑最重要影响的情况下建立四分之一桥路的热补偿。我们采用以下配置:
在某些情况下,多项式还包括在温度变化时影响应变信号的因素:
适用的多项式如下:
![]()
在本例中,多项式如下::
![]()
假设应变测量期间的温度恒定为100°C(T=100°C),引线长度为10 mm(L=10 mm)。请注意引线的长度可能导致结果会有所不同。从多项式的角度看,它表明热应变对结果有很大的影响,因为它高于100μm/m!

为了计算热输出应变,将温度和引线长度部署到多项式中:

结果与数据表上显示的多项式非常吻合。通过多项式,考虑了最显著的影响,而只有非常长的2线电缆才会产生额外的影响。因为我们使用3线和4线技术来补偿电缆电阻的影响!
将热应变叠加在测量应变上,即可得到校正应变值,该值仅考虑机械应变:
![]()
大多数制造商的多项式是用k=2的系数(或k系数)来测量的,而实际测量中,k系数通常是不同的。这种效应主要在极端条件下出现,如高温和低温或高应变。为了补偿可能影响温度补偿的变化,应考虑对数据表中应变系数进行调整。
因此,乘以数据表应变系数的商,可以校正应变片预期的热输出。在这种情况下,我们通过以下公式调整系数:

当然,热应变校正仅适用于多项式,不可用于测量不确定度或引线影响:

在这种情况下,两个K 系数 (kpolynomial = 2.0 和 kdata_sheet = 2.12)。热应变校正应为:

在这个理论测试案例中,应变片的温度系数与材料完全匹配。然而,在实践中,基底材料的温度系数和应变片所适应的温度系数之间可能存在微小的偏差。下式给出了测量应变值的近似调整。在这种情况下,我们假设适用于铁素体钢(10.8 ppm/K)的应变片用于铝(23 ppm/K):![]()
必须根据参考温度和试验期间的温度计算温差。参考温度是应变片数据表所指的温度,并测量了其参数:
![]()
这将导致以下修正系数:
![]()
第二章通过多项式和K系数拟合进行了应变修正。这对于大多数实验测试来说已经足够了。然而,在很宽的范围内,K系数随温度近似线性变化。因此,可以在未校正的应变信号中考虑K系数校正(不在多项式中考虑,因为K系数的温度依赖性已经包括在多项式中)。温度系数可以是正的,也可以是负的,这取决于栅丝材料(康铜或铬镍(Modco))。
为了方便地计算温度调整K系数,HBK数据表显示了温度系数以及所需的K系数 (kdata_sheet = 2.12)。请先检查线性度是否在极端温度下有效。在这种情况下,K系数温度系数为:
![]()
| ε | 无热校正的应变信号 |
| εs | 应变片数据表的热输出多项式 |
| εc | 包括热校正在内的应变值 |
| εf | 温度系数的失配校正 |
| αR | 应变片电阻温度系数[1/K] |
| αS | 基底/结构的温度系数[1/K] |
| αM | 应变计金属栅丝的温度系数[1/K] |
| k | 应变片的K系数 |
| kdata_sheet | 应变片数据表中的K系数 |
| kdata_sheet(T) | 应变片数据表中包括热校正的K系数 |
| kpolynomial | 用于确定多项式的K系数(通常为2.00) |
| αk | K系数的温度系数 |
| a0 | a0 多项式系数 |
| a1 | a1多项式系数 |
| a2 | a2 多项式系数 |
| a3 | a3 多项式系数 |
| ∆T | 应变测量时的温差和应变片数据表上的参考温度 |
| Tref | 应变片数据表上的参考温度 |
| αsubstrate | 应变片测量材料的温度系数 |
| αstrain_gauge | 应变片温度系数 |
法律免责声明:来自HBK的技术说明旨在为特定主题提供一个快速概述,而不是标准文档。技术说明不断改进,因此经常更改。HBM对描述的完整性不承担任何责任。我们保留随时更改的权利,恕不另行通知。