在混凝土表面如何正确地安装应变片
在混凝土表面安装并不代表着很困难,但需要牢记以下三点:
选择正确的应变片
用于混凝土表面的应变片最重要的影响因素来自于测量栅丝长度,其对测量结果有决定性的影响。因为应变片获得的是测量栅丝下材料应变的算术平均值。因此,在混凝土表面使用短栅丝的应变片时,只能获得混凝土材料的部分应变。我们推荐你使用的应变片栅丝长度至少是颗粒(石子)的5倍以上。HBM 提供了高达150mm 测量栅丝长度的应变片(例如HBM 1-LY41-150 / 120)。

- 应变片栅丝长度取决于底层材料。
- 混凝土是一种不均匀的材料,带有部分颗粒和石子。
- 如果栅丝太短,其测量的是泥状物的应变。
- 推荐:测量栅丝长度至少是最大粒度的五倍。
哪种粘合剂特别适合?
混凝土需要强大的,孔隙填充的粘合剂,虽然混凝土中仍然存在一定的残余水分,但也能够进行可靠粘合。 HBM 的 superglue X60 非常适合这种情况。应用片与混凝土的粘合仅适用于干燥部件。如果存在残留水分,推荐使用薄铝箔作为阻隔层,并将应变片安装在铝箔的顶部。
如果样品完全干燥或水分含量在测量过程中保持不变,则可以进行零点相关的测量。如果混凝土中的水分含量发生变化,那么已知混凝土会收缩或膨胀。那么零点相关测量只能在较短的时间内实现。在安装完成后,你还需要对应变片进行相应的保护,避免浇筑混凝土对应变片造成损坏。

准备测量点时必须考虑什么?
在混凝土表面黏贴应变片通常比金属表面更简单。但有必要确定混凝土是否用油或采用干模铸造。在前者的情况下,油浸层必须用磨石除去。不推荐采用溶剂进行脱脂,因为溶剂和溶解油会渗透到混凝土中。如果使用干燥模具,只需去除混凝土表面浮体。我们建议采用研磨方式以获得尽可能平坦的表面。
此外,可用气泵或无油无水压缩空气吹除粉尘。用 X60 粘合剂彻底密封毛孔,完全填实它们。在涂抹约30分钟后,可以将薄铝箔作为阻挡层施加,或者直接黏贴应变片。