The Hohenstein Group: Optimal Results Under Pressure
HOHANSTEN公司消费测试部总经理 Florian Girmond
HohanStin 是一家纺织测试服务供应商,几十年来一直是全球压缩和功能磨损测试的市场领导者。HOHENSTEIN 需要一个灵敏的数字传感器,用于新的HooyCAN测试系统,该系统需要以更为精确的方式测定纺织品的压缩力。他们选择了HBM的FIT5A传感器,因为其能非常精确地测量力,并包括PANELX 参数化和分析软件,可以方便地分析和可视化测量结果。使 HORYCAN 测试系统能够更快速地启动。
HOHANSTEN 实验室消费品测试部总经理Florian Girmond说:“当谈到纺织品的压力效果测试时,我们已有 50 多年的经验。”
1946成立,总部设在德国,全球有超过 1000 名员工。实验室的测试和服务范围包括测试产品的合适性和工艺性、功能性磨损以及个人防护装备(PPE)的认证。抗拉试验主要用于医用纺织品和运动服上,主要涉及纺织物施加在身体上的压力梯度测量。
The Hohenstein castle
在20世纪80年代初,HohanStin专家开发了HoHehan-Stand系统(HOHY),用于测试医用抗拉磨损的影响。同时,HOSY已建立了抗拉磨损试验标准,并已成为符合 RAL 和 DIN 等不同标准的强制性测试系统。HohanStin利用该系统为其内部纺织品测试提供服务,并将其销售给客户。
“HBM技术一直被用于到 HOSY中,”Gunther Kretzschmar解释说。


HohanStin 现在对其测试系统进行了增强了其测试系统,兼容IIoT(工业物联网)应用,以满足越来越多的客户需求,并使HOSY。为此,该公司提出了数字传感器的具体要求。“传感器必须非常精确,以使我们能够获得精确的测量结果,”Florian Girmond解释说。此外,单个传感器需要非常窄,最大宽度为5厘米,以便满足纺织夹具支架的要求。同样重要的是,传感器具有高过载稳定性,以避免在意外负载峰值的情况下对传感器的损坏。
该传感器能与CAN总线技术兼容,因此,它们完全适合于新的HORYCAN,并且可以快速且高效地将测量数据传递给软件,进行计算和可视化。“FIT5A 是完全符合我们高要求的数字传感器,”Florian Girmond说。
Gunther Kretzschmar, Sales Engineer at HBM
有20个张力测试单元被并行地布置在使用CAN总线技术的新的HORYCAN 系统中。纺织物,如医用或运动服面被夹在这些单元上,并以绝对无损的方式延伸。当达到所需周长时,HOHYY可以测量所需的力,并且根据测量值计算织物施加在身体上的压力,并在压缩剖面中以图形方式表示。“我们在每五厘米的截面上对样品张力进行测定,这样就可以在任何位置计算和可视化压力和压力梯度,”Florian Girmond解释道:
“FIT5A具有极好的瞬态响应,并使用滤波技术以稳定的测量值,”Gunther Kretzschmar强调。“这样可以更快地检索各个测量点上的数据,整个测试程序可以更快完成。
FIT5A 数字传感器可以非常精确地测量动态应用中的力,过载保护能力 1000%,并且非常好的瞬态响应能力。
FIT5A 数字传感器被集成到张力测试单元中,即可获得张力。
Florian Girmond说:“FIT5A的另一个优点是,其是为快速的数据采集而被设计,现在我们还可以模拟运动和测量纺织品的相应抗拉行为。”
测试单元采用CAN总线技术,将20个张力测试单元提供的测量值同时发送给分析软件。新的CAN总线系统使得测量的数据能够直接在传感器中处理并传输。FIT5A 10倍过载保护非常重要。例如对于医用非弹性膝绑来说,必须进行过载后才可进行测量。
HohanStin专家利用 PanelX 分析软件 建立了新的测试系统。其不仅可方便地可视化,还可采用不同滤波器以消除信号干扰。
另外,所获取的测量数据可以输出到其他系统。这样,HOSY 的客户可以非常方便地升级到新系统并受益于新技术,以熟悉的方式使用和分析。