驱动和动力传动系是车辆开发过程中的一项关键任务。新一代汽车和大型多用途车效率需要大幅提高,因此对电机和驱动系统进行精确测试是至关重要。
电驱动测试: 用于实验室、现场和生产过程

功率分析:逆变器和电机测试系统
HBM 提供动态功率分析解决方案可记录原始数据,利用 HBM 扭矩传感器全带宽,用户无需功率分析仪或示波器即可查看其信号。另外,edrive 系统还可进行扩展,以满足您不同的应用需求,通过多达 51 个电功率和 6 个机械功率测量通道,能够使其完美适合多种复杂的传动系统。

热验证:满足您测试需求的完整且安全的测量链
在部件、动力系统或车辆投放市场之前,热分析和热耐久性测试是开发过程中的关键验证步骤。热验证会对汽车冷却和加热系统、整体寿命、可靠性和环境安全操作产生影响。

结构耐久性:应力和疲劳结构测试的独特解决方案
电动汽车将推动结构耐久性测试的新时代。新的轻质材料和创新的结构是必要的,以满足稳健性,安全性和成本效益的需求。阅读 HBM 产品和服务的更多内容,了解与结构耐久性测试相关的所有内容。

客户对我们的评价
“我们创新性的风力发电系统推动了清洁能源革命。为了实现这一目标,我们需要能与我们一起开拓新天地的合作伙伴。HBM 能帮助我们 从测试中获得最佳结果。由于他们的服务网络遍布全球,在全球任何地方,我们的项目总能得到他们的快速响应。”
– Martin Bode, 机场工程高级总工程师