ワッシャ型圧電式力センサにはプレストレスが必要です。新しいCPSプレストレスセットによって、簡単に恒久的なプレストレスを付加できます。ステンレス製で、必要な硬度と、一般的なプレストレスと一致したボルトピッチがサポートされています。
プレストレスセットにはボルト、ワッシャおよびナットが1つずつ含まれます。以下に、その組立図を示します。
Piezoelectric Products
PACElineシリーズ-圧電式力計測チェーンを構築する力センサ、ひずみセンサ、チャージアンプ
圧電式力センサには様々なアプリケーションで役立つユニークな特長があります:

CSB4/1サミングボックスを使用することにより、圧電式力センサの設置が簡単に行えます。最大4つの圧電式力センサを1つのアンプ入力に並列に接続できます。ねじ固定式で、筐体とセンサ被覆は電気的に絶縁されています。
HBM社の圧電式力センサのすべてのケーブルは、ノイズの影響がなく、センサの全温度範囲で使用できます。
主な仕様
HBMではお客様のご利用環境をサポートできる様々なアクセサリをご用意しています