工业 4.0 – 测量技术数字化解决方案
工业 4.0 已经成为工业创新的代名词。很多测试正在工厂和试点项目中进行以确定 工业 4.0 究竟能带来哪些突破。工业 4.0 的愿景是将工厂,设备,供应链实现网络化,相互通讯并进行优化,实现网络化生产。但是现实和愿景之间的鸿沟是巨大的。HBM 测试技术,让愿景成为现实。
工业 4.0 已经成为工业创新的代名词。很多测试正在工厂和试点项目中进行以确定 工业 4.0 究竟能带来哪些突破。工业 4.0 的愿景是将工厂,设备,供应链实现网络化,相互通讯并进行优化,实现网络化生产。但是现实和愿景之间的鸿沟是巨大的。HBM 测试技术,让愿景成为现实。
中小型公司,一般来说,并不是全部,使用的设备通常不带有现代通讯接口。但是也有很多公司采用了现代化的网络接口的设备。通常,具有现代通讯接口的设备具有更高的效率和速度。这是因为工业 4.0 无需人机交互。
替代人类的监控和决策,智能化系统无需进行报告。如果设备出现故障,人类通常是问题的解决者,而工业 4.0 无需人类干预,并可以对生产过程进行优化,可以提高生产效率,减少次品率和宕机时间。
工业 4.0 意味着更多:不仅是优化过程,还包括网络化
网络化生产到底是什么样子呢?1998年的设备可能进行网络化改造吗? 升级需要多少费用呢? 一些大型工业已经正在大规模升级,而较小的公司也在一点点前进。通向工业 4.0 的道路很漫长,对每个公司来说也不尽相同。网络化是工业 4.0 的第一阶段,并且是可以实现的
很多重要的步骤已经在中小型公司内展开,在各种会议或是展览会上提供了多种解决方案。多家公司建立了自己的实验工厂,开始一步步走向网络化进程。显而易见的是,无需重新设计生产线:通过升级通讯系统和传感器即可完成现存系统改造即可。
现代测量系统是工业 4.0 的重要一步。
PMX 工业放大器 是一款智能化数据采集系统,能够监控和控制整个测量链。通过 PMX 可以持续改进质量管理和维护。基于 web 的数据操作 方便且通用 - 无需安装任何客户端软件。系统具有 "自我学习功能",可以进行生产自我优化。提高生产效率并持续改进质量,速度和适应性。
HBM 称重技术同样适合工业 4.0。动态称重中,通讯和软件变得越来越重要。PanelX 软件 具有直观的用户界面,可以进行各种参数调整,例如选择总线地址和波特率,键入限位值,并进行图形化分析等。网络可以帮助实现一切。
TEDS (传感器电子数据表) 不仅能够快速配置测量链(即插即测),并且能保证获得可靠的测量结果。传感器最重要的特性和参数都存储在每个传感器的电子数据表中,测量放大器能够自动识别,加载这些数据并自动配置。无需任何的人机互动:这是网络化的重要一环。
达姆施塔特大学在2015年一项中描述 "工业 4.0 – 黑森州工业潜力,益处和经典案例," 其是 "高效工厂 4.0" 研究项目中的一部分。
达姆施塔特大学已经机遇 "高效工厂 4.0" 研究项目 成立了研究中心,让企业更详细地了解工业 4.0,并将数字化作为第一阶段的首要目标。并举办了基于真实过程的研讨会和学习工厂。达姆施塔特大学研究中心是德联邦经济委员会资助的5家研究中心之一。