土木工程健康监控 土木工程健康监控 | HBM

深入了解结构健康监控系统

土木工程结构会受到自身应力,外界环境及冲击的影响。结构健康评估是强制性的,以便可在早期阶段进行故障检测,并保证安全。

目视检查无法提供足够的信息来延长结构寿命,但通过结构健康监控,可及时检测到任何异常状况,进行优化维护并降低运营成本。

HBM 定制化交钥匙解决方案,可监控结构的完整生命周期 - 从设计,施工,运行到修复和使用寿命终止:

  • 材料测试和负载评估
  • 应变和温度分布
  • 合流和振动估算
  • 位移,偏转,旋转测量
  • 持续监控

HBM 健康系统优点

延长使用寿命

短期或长期结构监测可延长整体结构使用寿命,从而节省大量资金。.

降低运营风险

可早期发现损害,并对关键结构进行故障预防,降低中断时间和维修成本。

设计验证

建筑施工期间进行结构测试是验证施工方法和新材料的必要工具。


HBM - 提供完整的监控解决方案

HBM提供交钥匙监控解决方案,几乎可适应任何结构监控要求。 包括电阻 和/或 光纤应变片,传感器,数据采集系统和软件,以及安装和数据分析服务。

HBM 的技术和认证项目工程师团队提供专业的现场安装传感器经验。对于大型传感网络的项目,HBM 还可依靠合作伙伴的专业知识进行整合。

 

HBM 拥有 电子  光纤 (布拉格光栅) 两种测量技术,可根据客户要求,进行短期,长期测量,负载测试或不间断监测。

另外,电阻和光纤应变片 混合解决方案能满足大多数应用要求。并可在同一接口上实现,是一种真正混合多种技术的测量系统。

HBM 的监控技术和系统可以帮助您早日了解结构机械应力,提前进行规划维护,从而最大限度地减少中断时间并最大限度地延长结构的使用寿命。

HBM 在应变测量和ESA(实验应力分析)方面拥有超过 60 年的专业知识和经验,可提供多种应用案例供参考。

通过云,即时访问关键数据

通过 HBM 结构健康监测云解决方案,您可随时通过互联网访问与结构健康相关的数据。

通过 云解决方案, 用户无需设置自己的服务器进行数据存储和分析。 HBM 使用 Microsoft Azure平台来确保满足最严格的数据安全标准,并符合欧洲法律要求。


阅读我们的结构监测白皮书

近几十年来,土木工程结构数量以及所需的抵抗力都有了惊人的提升。 包括承受较重的卡车的大型桥梁,容纳更多车辆的大型隧道,具有更高效率和更大功率风力涡轮机。 对于这些结构需要承受的载荷,影响或环境负荷呈几何级数增长。通过对这些结构的长期健康监控,可在早期阶段检测到故障,并保证安全。

下载完整的技术白皮书

主题/描述语言
Download: Technical Article / White Paper
Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems English

应用和参考

  

桥梁监控

  • 桥梁设计验证

  • 桥梁负荷评估

  • 桥梁施工期间短期监测

  • 桥梁长期结构健康监测

我们的经验

采用光纤加速度计的结构监控系统

为 SHM 提供完整的光纤测量系统

提供预测桥梁振动的光纤加速度计

采用光纤测量系统进行长期监测

  

隧道监控

  • 隧道设计验证

  • 隧道合流评估

  • 隧道施工期间短期监测

  • 隧道长期结构健康监测

我们的经验

  

其他结构

  • 高压水管

  • 内部管道

  • 建筑

  • 道路

我们的经验

光纤测量系统