Forza: effettivamente una delle grandezze di misura più importanti e più spesso misurata. Tuttavia, allorché si misura la forza nei banchi prova o nei controlli di processo industriali, sorgono in continuazione le seguenti domande:
- Tecnologia piezoelettrica od estensimetrica - qual'è la scelta giusta per la misurazione delle forze?
- Come misurare la forza in una derivazione (shunt) di forza - cioè completamente senza usare un trasduttore di forza?
- Come configurare l'apparecchiatura di misura e prova per garantire la corretta misurazione delle forze?
- Cosa si deve considerare riguardo all'argomento incertezza di misura?
Le nostre pagine bianche e lezioni forniscono importanti suggerimenti e consigli per consentirvi di misurare correttamente la forza.
Latest Articles on Force Measurement
Latest Videos on Force Measurement
Caratteristiche dei trasduttori di forza
Approfittate del nostro pratico glossario in linea per cercare la più importante terminologia tecnica concernente la misurazione della forza:
HBM Force Measurement Products
Tecnologia piezoelettrica od estensimetrica - qual'è la scelta giusta per la misurazione delle forze?
Come funziona un trasduttore di forza piezoelettrico
Questo articolo di HBM spiega come funzionano i sensori piezoelettrici. Scopri di più su design, metodo di funzionamento e applicazioni di questi sensori.
Sensori piezoelettrici: qual è il più adatto?
Guida HBM alla selezione dei sensori piezoelettrici: Come prendere la decisione giusta.
Rondelle di forza per produzione, test e monitoraggio
Scopri le rondelle di forza basate su estensimetri e piezoelettriche e quali compiti e condizioni di misurazione richiedono quale tecnologia.
Video: Metodi di Misura della Forza
Our new video on force measurement methods gives a 2-minute overview of the methods that best fit your application.
Isolamento galvanico nelle catene di misura piezoelettriche
Leggete il nostro nuovo articolo tecnico per apprendere come l'isolamento galvanico faciliti l'installazione in campo delle apparecchiature di misura e prova piezoelettriche.
Misurazione di piccole forze con alto precarico iniziale
In quest'articolo presentiamo i vantaggi dei sensori piezoelettrici rispetto a quelli ad estensimetri, per la misurazione di piccole forze con alto precarico iniziale.
Trasduttori di forza basati sugli estensimetri
I trasduttori di forza basati sugli estensimetri hanno un cosiddetto elemento elastico o corpo di misura a cui viene applicata la forza da misurare.
Trasduttori piezoelettrici di forza: 5 regole per l'installazione ed il montaggio
Desiderate usare i trasduttori piezoelettrici di forza? Se è così, per ottenere risultati di misura corretti è indispensabile osservare le nostre 5 regole
L'effetto piezoelettrico e le sue applicazioni
Pagina Bianca che descrive l'effetto piezoelettrico in poche parole.
L'imbarazzo della scelta: trasduttori di forza piezoelettrici o basati sugli estensimetri?
Sensori piezoelettrici o basati sugli estensimetri (ER) - quale principio di misura è quello appropriato per misurare le forze?
Come misurare la forza in una derivazione (shunt) di forza - cioè completamente senza usare un trasduttore di forza?
Misurazione delle forze con derivazione della forza
Talvolta è vantaggioso misurare le forze nella derivazione (shunt) della forza. Questo articolo presenta tre metodi utilizzati per misurare le forze nella derivazione della forza.
Taratura della catena di misura
Dopo il montaggio, si deve tarare la rondella di forza per determinare in modo affidabile la sensibilità della catena di misura.
Come configurare l'apparecchiatura di misura e prova per garantire la corretta misurazione delle forze?
Connection Cables for Strain Gauge Sensors
How to choose the right connection cable for your sensor? Learn the difference between cables and leads, and what to consider when making a selection
Regolazione dell'elettronica per misurare la forza
Leggi l’articolo tecnico per scoprire come regolare correttamente l’elettronica in base al sensore di forza utilizzato per ottenere misurazioni affidabili.
Assistente di regolazione PMX - La regolazione dei sensori
Regolazione sensori semplificata: nuovo assistente di regolazione PMX guida il processo. Il nuovo assistente di regolazione PMX
Collegamento dei Sensori di Forza ai Sistemi di Acquisizi
Come collegare i sensori di forza agli amplificatori e sistemi DAQ? Il nostro video didattico mostra passo per passo la configurazione dei sensori di forza.
Collegamento elettrico dei trasduttori di forza
In quest'articolo la HBM spiega cosa considerare per effettuare con successo il collegamento elettrico dei trasduttori di forza.
Installazione dei trasduttori di forza
In questi ultimi anni i trasduttori di forza hanno raggiunto un elevato standard tecnico. I trasduttori ottengono parte della loro alta accuratezza grazie alle migliorate possibilità di taratura.
Cosa si deve considerare riguardo all'argomento incertezza di misura?
The Load Cell Calibration Standard ISO 376
Force sensor calibration DIN EN ISO 376 are more complex than other calibrations, but also more accurate. Learn about what happens and what the values are.
Alta accuratezza significa alta efficienza
I trasduttori ad alta precisione consentono applicazioni completamente nuove per la tecnologia di misura della forza: capolavori tecnologici, solidi vantaggi economici.
La chiave per le nuove applicazioni: la precisione
I trasduttori di alta precisione possono essere impiegati flessibilmente per diversi compiti di misura e consentono la formazione di catene di misura della forza con alte riserve meccaniche.