힘: 가장 중요하고 가장 빈번하게 계측됨. 그러나 다음의 질문은 테스트 벤치 또는 산업 공정 제어에서 힘을 계측할 때 지속적으로 발생합니다
- 압전 또는 스트레인 게이지 기술 - 힘 계측을 위한 올바른 선택은 무엇인가?
- 포스(Force) 션트의 힘을 계측하는 방법 – 예시) 포스 센서를 사용하지 않고
완전하게 계측이 가능한가? - 정확한 힘 계측을 보장하기 위한 테스트 및 계측 장비를 구성하는 방법은 무엇인가?
- 계측 불확도의 주제에 대해 고려할 필요가 무엇인가?
우리의 백서(White papers) 및 참고서는 중요한 팁과 제대로 힘을 계측할 수 있는 힌트를 제공합니다.
Latest Articles on Force Measurement
Latest Videos on Force Measurement
Force Measurement Glossary
Benefit from our practical on-line glossary to look up the most important technical terms in the field of force measurement.
HBM Force Measurement Products
Piezoelectric or strain-gauge technology - what is the right choice for force measurement?
피에조 센서: 어떤 센서가 적합할까요?
HBM 피에조 센서에 관한 모든것
생산, 테스트 및 모니터링을 위한 로드 와셔(와셔형 힘센서)
비디오 : 힘 측정 방법
이번 새로운 힘 센서 측정 동영상을 통해 귀하의 어플리케이션에 딱 맞는 솔루션을 알아보세요.
피에조 계측 체인에서의 Galvanic separation
충전 앰프에서부터 악세사리 까지 - 'Paceline' 시리즈의 피에조 센서 제품군 은 특히, 마운팅(써밍 박스의 갈비니 분리 또는 동축 케이블의 차폐 전선으로 부터의 충전 앰프 외함)과 같은 실제 사용을 가능하게 합니다.
강한 부하에서도 미세한 힘 측정이 가능합니다.
이번 기사에서는 스트레인게이지에 기반을 둔 피에조 센서가 가지는 장점에 대해 소개합니다.
Force transducers based on strain gauges
Force transducers based on strain gauges have a so-called spring element or loaded member where the forces to be measured are applied.
Piezoelectric force transducer: 5 rules for installation and mounting
Do you want to use piezoelectric force transducers? If so, you should make sure that you observe our 5 rules for installation and putting into operation to
The piezo effect and its applications
피에조 효과와 어플리케이션
피에조 전기 효과는 고체의 기계적 압력과 전기적 전압의 상호작용을 나타냅니다. 변형 시 특정 재료의 표면에서 발생하는 전기적 충전 현상을 기초로 합니다.
결정의 어려움: 압전 또는 스트레인 게이지 기반의 포스 트랜스듀서?
두 가지 원리(압전(Piezoelectric) 센서와 스트레인 게이지(SG) 기반의 포스 트랜스듀서)가 힘 계측에 있어 주요한 것이 되었습니다. 언제 어느 원리가 적정할까요?
How to measure force in the force shunt - i.e. completely without using a force transducer?
포스 션트에서의 포스 측정
Sometimes it is of advantage to measure force in the force shunt. This article presents three methods used for measurement in the force shunt.
Calibrating the measuring chain
CFW 압전력 와셔를 사용하여 포스 션트(force shunt) 계측
How to configure test and measurement equipment to ensure correct force measurement?
PMX Adjustment Assistant - 보다 편리하게 측정할 수 있습니다!
산업 공정 제어에서 정밀한 측정은 제품 품질 향상 및 원가 절감을 가능케 합니다. 보통 산업현장의 Force Shunt에 사용되는 센서는 그 시스템에 맞게 조정 하여 사용해야 합니다.
스트레인 게이지 센서용 연결 케이블
센서에 적합한 연결 케이블을 선택하는 방법은 무엇입니까? 케이블과 리드의 차이점과 선택시 고려해야 할 사항에 대해 알아보십시오.
힘 측정을 위한 전자 장치 조정
힘 센서와 일치하도록 전자 장치를 올바르게 조정하고 측정이 신뢰할 수 있는지 확인해보시기 바랍니다.
힘센서를 DAQ 시스템에 연결
힘센서를 앰프와 DAQ 시스템에 어떻게 연결 할까요? 저희의 비디오 튜토리얼은 힘센서를 설치하는 방법을 한단계 한단계씩 알려드립니다.
힘 센서의 전기적 연결
이번 HBM의 기사는 당신에게 성공적인 힘센서의 전기적 연결을 위한 팁과 주의사항을 제공합니다.
힘센서 설치
최근 포스 센서(Force transducer)는 높은 기술 표준에 도달했으며, 교정을 통해 높은 정확도를 만족시킵니다. 하지만 다수 사례에서 로드셀과 달리 포스 센서는 어플리케이션에서 교정이 불가능합니다.
What needs to be considered regarding the topic of measurement uncertainty?
로드셀 교정 표준 ISO 376
힘 센서 교정 DIN EN ISO 376은 다른 교정보다 복잡하지만 더 정확합니다. 어떤 일이 일어나고 그 가치가 무엇인지 확인해 보세요.
High accuracy is high efficiency
고도로 정확한 트랜스듀서는 힘 측정 기술에서 완전히 새로운 응용 분야를 가능하게합니다 : 기술적인 걸작! 그리고 견고한 경제적 이점
새로운 응용분야로의 열쇠: 정밀도
HBM의 S2M과 같은 고정밀 변환기를 사용하여 다양한 장점을 누리세요.